This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:如何设计摄像头接口电路?

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516655/am623-how-to-design-the-camera-interface-circuit

器件型号:AM623

工具/软件:

尊敬的专家:

下面的第一张图片是 AM62x 摄像头 MIPI 的输出接口、第二张图片是我们当前使用的摄像头接口。 如何连接4个引脚 CAM1_MCLK/CAM1_RST/CAM1_RST/FLASH_LED? (摄像头驱动程序 IC FP5510A)

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    感谢您的查询。

    您列出的信号(不包括 CAM1_PWDN)应连接到 SOC LVCMOS IO 或由 SOC LVCMOS IO 驱动。

    您需要连接到 SOC IO。

    确保 IO 电平兼容性和失效防护运行(在电源斜升之前不应施加任何输入)。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Sreenivasa

    您能否提供四个引脚 CAM1_MCLK/CAM1_RST/CAM1_PWDN/FLASH_LED 的连接方法?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    谢谢 。

    不确定是否符合预期。

    对于 GPIO、请根据功能添加上拉或下拉电阻。

    确保 SOC 和所连接器件的 IO 电平匹配。

    此致、

    Sreenivasa.