This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:IMX219 Sony 摄像头模块在 J722SXH01EVM 中未检测到

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: J722SXH01EVM, AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509947/am62a7-imx219-sony-camera-module-not-getting-detected-in-j722sxh01evm

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件:J722SXH01EVMAM67A

工具/软件:

我已在 CSI0端口中连接了 IMX219摄像头。 摄像头模块将打开。 我可以看到 LED 亮起。 但在  J722SXH01EVM 中未检测到该错误。

当我尝试"v4l2-ctl --list-devices"时,它会在摄像头已连接且未连接时显示相同的输出。

我也无法通过 GUI 访问摄像头。

问题可能是什么?

谢谢、

Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preethi:

    您能否 确认 您已执行下面链接的 SDK 页面中概述的所有步骤来启用传感器? 确保引脚朝上且远离 EVM。

    谢谢您、

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    我已经遵循了所有这些步骤。  

    现在列出设备显示摄像头、但显示显示此错误:

    请帮忙。

    此致、

    Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preethi:

    您正在处理哪个 SDK 和 SDK 版本?  

    谢谢您、

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabiana:

    我将在 E3版本电路板上使用最新版本:10.01.08.01 (tisdk-default-image-j722s-evm.rootfs.wic.xz)。

    谢谢、

    Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preethi:

    可以尝试 AM67A SDK 吗?

    PROCESSOR-SDK-AM67A 软件开发套件(SDK)|德州仪器 TI.com

    谢谢您、

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、让我尝试向您介绍最新进展!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabiana:

    它能够与 AM67A SDK 正常运行

    谢谢、

    Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preethi:

    感谢您的更新、很高兴听到它正在运行! Fabiana 目前不在办公室、但可以关闭此票吗?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没关系。

    谢谢!