工具/软件:
您好 TI
添加新演示后、我遇到"未定义对 xxxnode 的引用"编译错误、我正在使用 TI 的本机节点、只将.c.h节点的相关和文件复制到我的演示文件夹中。 TDA4 VEN 是否需要在 Makefile 中启用某些宏或添加 J722S 支持? 我的图形流水线是:Scale→Preproc→TIDL。 下面是我观察到的编译错误日志:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好 TI
添加新演示后、我遇到"未定义对 xxxnode 的引用"编译错误、我正在使用 TI 的本机节点、只将.c.h节点的相关和文件复制到我的演示文件夹中。 TDA4 VEN 是否需要在 Makefile 中启用某些宏或添加 J722S 支持? 我的图形流水线是:Scale→Preproc→TIDL。 下面是我观察到的编译错误日志:

你(们)好
我需要使用这两个库。 我已经将它们添加到我的演示中、但仍收到相同的错误。 我是以错误的方式或在错误的地方添加它们吗? 您能告诉我添加这些库的正确路径吗? 我使用的平台是 TDA4 VEN。 mak 文件、之后我还附加了我的相关代码。
对于 vx_kernels_video_io 库、我看到它已添加到此路径中:
"ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-10_01_00_04/vision_apps/apps/concerto_pu_inc.mak "我是否需要将其添加到其他任何位置?
#ifeq ($(TARGET_CPU),A72 A53) ifeq ($(TARGET_CPU),$(filter $(TARGET_CPU), x86_64 A72 A53)) #ifeq ($(TARGET_OS), $(filter $(TARGET_OS), LINUX QNX)) include $(PRELUDE) TARGET := invo_alg_model_post_TEST TARGETTYPE := exe CSOURCES := $(call all-c-files) CPPSOURCES := $(call all-cpp-files) include $(VISION_APPS_PATH)/apps/concerto_mpu_inc.mak IDIRS += $(PSDK_PATH)/deploy/adas-lib/thirdparty/nlohmann/include LDIRS += $(PSDK_PATH)/deploy/binaries/common/lib LDIRS += $(PSDK_PATH)/deploy/binaries/od/lib IDIRS += $(RTE_IDIRS) IDIRS += $(IMAGING_IDIRS) IDIRS += $(VISION_APPS_APPLIBS_IDIRS) IDIRS += $(VISION_APPS_KERNELS_IDIRS) IDIRS += $(VISION_APPS_PATH)/apps/invo_apps/invo_alg_model_test/ IDIRS += $(VISION_APPS_PATH)/kernels/img_proc/include IDIRS += $(PSDK_PATH)/deploy/binaries/common/include IDIRS += $(PSDK_PATH)/deploy/binaries/od/include IDIRS += $(PSDK_PATH)/deploy/binaries/psd/include IDIRS += $(PSDK_PATH)/deploy/ad-interface/include STATIC_LIBS += $(IMAGING_LIBS) STATIC_LIBS += $(VISION_APPS_KERNELS_LIBS) STATIC_LIBS += $(TIADALG_LIBS) STATIC_LIBS += vx_kernels_img_proc ifeq ($(TARGET_OS), $(filter $(TARGET_OS), LINUX)) CFLAGS += -DEGL_NO_X11 CPPFLAGS += --std=c++11 SYS_SHARED_LIBS += gbm endif ifeq ($(TARGET_OS),QNX) SYS_SHARED_LIBS += screen endif SYS_SHARED_LIBS += EGL SYS_SHARED_LIBS += GLESv2 #ifeq ($(SOC),j722s) #SKIPBUILD=1 #endif include $(FINALE) endif
您好、
它位于、

我看到它已经添加在此路径中:
"ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-10_01_00_04/vision_apps/apps/concerto_pu_inc.mak "我是否需要将其添加到其他任何位置?
这没关系。 能否检查是否在 main.c 中和 app_display_M2M_module.c 中的 video_io_display_m2m.h 中包含 tivx_img_proc_kernels
还要确认 SDK 中的默认演示是否构建没有任何问题?
此致、
Gokul
您好:
"链接到的问题tivx_img_proc_kernels已解决。
我通过添加来修复它 j722s中的以下行中所示 ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-10_01_00_04/vision_apps/kernels/img_proc/host/concerto.mak:
ifeq ($(SOC)、$(FILTER $(SOC)、j721e2 j784s4 j742s2 j722s))
下面我将提供我所做更改的屏幕截图。

但是、VIDEO_IO_DISPLAY_M2M 问题仍未解决。

尽管我包含video_io_display_m2m.h在中app_display_m2m_module.c、但我仍然遇到了错误。 我将附加错误日志以供参考。
以下是我所做的修改:
指定 ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-10_01_00_04/video_io/build_flags.mak:
else ifeq ($(SOC)、j722s) BUILD_VIDEO_IO_kernels?=yes BUILD_CAPTURE?=yes BUILD_CSITX?=yes Build_display?=yes BUILD_DISPLAY_M2M?=yes
指定 /home/qixueni/work/VEN_TDA4/ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-10_01_00_04/video_io/target.mak:
添加了J722S:
ifeq ($(target_platform)、$(FILTER $(target_platform)、J721E J721S2 J784S4 J742S2 AM62A J722S)
指定 /home/qixueni/work/VEN_TDA4/ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-10_01_00_04/video_io/kernels/video_io/display_m2m/concerto.mak:
添加了J722S:
ifeq ($(target_platform)、$(filter $(target_platform)、J721E J721S2 J784S4 J742S2 J722S)
完成这些更改后、构建视频模块时仍然收到编译错误:
/kernels/video_io/display_m2m/vx_display_m2m_target.c:74:10:致命错误:未找到"fvid2/fvid2.h"文件
这是否意味着 J722S 平台不支持display_m2m?
上面的绿色突出显示部分显示了我的修改。
您好、
J722s 不支持 DISPLAY_M2M、j722中的 DSS 子系统没有写回流水线。
链接到的问题tivx_img_proc_kernels已解决。
我通过添加来修复它j722s中的以下行中所示ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-10_01_00_04/vision_apps/kernels/img_proc/host/concerto.mak[/报价]此问题将在下一个 SDK 版本中得到修复。
此致、
Gokul
您好:

为了修正上述错误、我发现在"ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-10_01_00_04/vision_apps/platform/j722s/rtos/common/app_init.c"中、函数 tivxRegisterImgProcTargetC66Kernels() 和 tivxUnRegisterImgProcTargetC66Kernels() 进行了注释。 然后、我取消评论、如下所示:
#ifdef cpu_c7x_2 /* tivxRegisterSrvTargetC66Kernels();*/ tivxRegisterHwaTargetArmKernels(); tivxRegisterImgProcTargetC66Kernels(); #ifdef cpu_c7x_2 /* tivxUnRegisterSrvTargetC66Kernels();*/ /* tivxUnRegisterHwaTargetArmKernels();*/ tivxUnRegisterImgProcTargetC66Kernels(); #endif