This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:伽马曲线修改

Guru**** 2422590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516644/tda4aen-q1-gamma-curve-modification

器件型号:TDA4AEN-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我发现、DCC 工具 V2.5中提供了伽马曲线调整。 但是、我无法通过下面的链接访问它。

您能帮助我获得授权吗?

(+) TDA4VM:DCC 中的伽马调优-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylar:

    Unknown 说:
    我发现、DCC 工具 V2.5
    中提供了伽马曲线调整功能。

    您拥有哪个版本的调优工具?
    最新的是 V3.2。

    您可以在此处申请访问调优工具: https://www.ti.com/drr/opn/ADAS-SW-IMAGING

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gang Hua、

    现在我使用 DCC 工具 V.3.0、但看不到伽马调优 UI。  

    我只需通过您提供的链接发送请求。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您将很快获得访问权限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gang Hua、

    我成功安装 DCC V3.2、但我发现接口与下面的主题不同。 它似乎缺乏一些东西,如伽马曲线。

    TDA4VM:DCC 中的伽马调优-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylar:

    上图适用于不同的 SoC 和该 SoC 的不同工具。

    请遵循 V3.2中的伽马插件指南。
    基本上、您需要以文本格式为插件输入准备所需的伽马 LUT。

    复制我的朋友 Chau Le 以了解更多问题。