This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:引导是随机的

Guru**** 2421460 points
Other Parts Discussed in Thread: J722SXH01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509768/am67-boot-is-random

器件型号:AM67
主题中讨论的其他器件:J722SXH01EVM

工具/软件:

评估套件有时启动得非常好、并且显示屏连接正确。 但在下一次开机循环期间、引导日志显示错误、无法启动。 只有一个10次它的靴子完美. 如何解决该问题?

谢谢、

Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preethi:

    您能否在此处共享引导日志以及您使用的 SDK。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到随附的日志。 我将使用 J722SXH01EVM、 其中刷写了 tisdk-edgeai-image-j722s-EVM。

     e2e.ti.com/.../0871.teraterm.log

    谢谢、

    Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Preethi、

    查看上面共享的日志:

    [ OK ]已在 teepriv0上启动 tee Supplicant。
    正在启动虚拟控制台设置...
    [确定]已创建 UID 1000的层用户层。
    正在启动用户运行时目录/run/user/1000...
    [确定]已完成用户运行时目录/run/user/1000.
    正在启动 UID 1000的用户管理器...
    [确定]已完成虚拟控制台设置。
    [ 10.035967] xhci-hcd xhci-hcd.7.auto: xHCI 主机控制器
    [ 10.039623] m_can_platform 4e18000.can mcu_mcan1:重命名为 CAN1

    U-Boot SPL 2024.04-ti-ga970f6e51043 (2024年11月13日- 14:26:23 +0000)
    SYSFW ABI:4.0 (固件版本0x000a '10.1.6--v10.01.06 (Fiery Fox)')
    SPL 初始栈使用量:17048字节
    尝试从 MMC2引导
    身份验证已通过
    身份验证已通过
    身份验证已通过
    身份验证已通过
    身份验证已通过
    在 ARM64内核上启动 ATF……

    [ 9.281812]已加载 X.509证书'wens:61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600'
    [ 9.339181] m_can_platform 4e18000.can: m_can 设备已注册(IRQ=545、版本=32)
    [确定]已创建切片/system/tee-supplicant.
    在/dev/mmcblk0p1...上启动文件系统检查
    [ 9.500194] of:图:在/bus@f0000/dss@30220000/oldi-txes/oldi@1/端口中未找到端口节点
    [ OK ]已在 teepriv0上启动 tee Supplicant。
    [确定]已启动用户登录管理。[ 9.547568] m_can_platform 20701000.can
    U-Boot SPL 2024.04-ti-ga970f6e51043 (2024年11月13日- 14:26:23 +0000)
    SYSFW ABI:4.0 (固件版本0x000a '10.1.6--v10.01.06 (Fiery Fox)')
    SPL 初始栈使用量:17048字节
    尝试从 MMC2引导

    您是否看到评估板上出现重复重启? 或者您是否在卡滞后强制重新启动电路板? 此外、您使用的是哪个 SDK 版本?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 看到评估板上重复重新启动。  

    我使用的是最新版本:10.01.08.01 (tisdk-default-image-j722s-evm.rootfs.wic.xz  — 689180 K)
    谢谢、
    Preethi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Preethi、

    我在 AM67-EVM 上使用确切版本的 SDK、 我看不到重新启动行为 。 我能够一致地引导至 Linux 提示符。

    您能否在您的电路板上共享 DIP 开关设置以及您正在使用的电路板版本?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 DIP 开关设置为 SD 卡模式(默认设置)。 我没有改变任何内容。

    我使用的是 E3版本的板。

    我可以看到电路板在未连接任何器件的情况下一次性正常启动。 例如 HDMI 或 USB (鼠标)。

    谢谢、

    Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Preethi、

    这似乎是一个很好的线索。 您是否只能为控制台连接 Micro USB 电缆、仅将电源作为电源、而不连接其他电缆。 请检查引导是否能在没有任何重新引导的情况下正常工作。  

    然后查看哪个电缆连接导致了问题、确认导致问题的原因后、我将在我的最后尝试相同的连接。  

    谢谢、  

    Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    是的、仅连接 Micro USB 和电源后、它可以正常启动。 它可以在不重新启动的情况下工作。

    HDMI 和鼠标一起导致重新启动问题。

    谢谢、

    Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preethi:

    谢谢。 我将在内部进行检查。 HDMI 应该不是问题、因为我们据此测试视觉用例。
    鼠标可能是我们无法测试的东西。

    您能否尝试使用 HDMI、看看是否可以继续操作?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、只是 HDMI 工作正常。 鼠标连接问题。

    谢谢、

    Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Preethi、

    我想鼠标是通过 USB 连接的吗? 通常不会对其进行测试。 那么、在没有连接鼠标的情况下可以继续吗?

    - Keerthy