主题中讨论的其他器件:J722SXH01EVM
工具/软件:
评估套件有时启动得非常好、并且显示屏连接正确。 但在下一次开机循环期间、引导日志显示错误、无法启动。 只有一个10次它的靴子完美. 如何解决该问题?
谢谢、
Preethi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
评估套件有时启动得非常好、并且显示屏连接正确。 但在下一次开机循环期间、引导日志显示错误、无法启动。 只有一个10次它的靴子完美. 如何解决该问题?
谢谢、
Preethi
请找到随附的日志。 我将使用 J722SXH01EVM、 其中刷写了 tisdk-edgeai-image-j722s-EVM。
e2e.ti.com/.../0871.teraterm.log
谢谢、
Preethi
您好 Preethi、
查看上面共享的日志:
[ OK ]已在 teepriv0上启动 tee Supplicant。
正在启动虚拟控制台设置...
[确定]已创建 UID 1000的层用户层。
正在启动用户运行时目录/run/user/1000...
[确定]已完成用户运行时目录/run/user/1000.
正在启动 UID 1000的用户管理器...
[确定]已完成虚拟控制台设置。
[ 10.035967] xhci-hcd xhci-hcd.7.auto: xHCI 主机控制器
[ 10.039623] m_can_platform 4e18000.can mcu_mcan1:重命名为 CAN1
U-Boot SPL 2024.04-ti-ga970f6e51043 (2024年11月13日- 14:26:23 +0000)
SYSFW ABI:4.0 (固件版本0x000a '10.1.6--v10.01.06 (Fiery Fox)')
SPL 初始栈使用量:17048字节
尝试从 MMC2引导
身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
在 ARM64内核上启动 ATF……
[ 9.281812]已加载 X.509证书'wens:61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600'
[ 9.339181] m_can_platform 4e18000.can: m_can 设备已注册(IRQ=545、版本=32)
[确定]已创建切片/system/tee-supplicant.
在/dev/mmcblk0p1...上启动文件系统检查
[ 9.500194] of:图:在/bus@f0000/dss@30220000/oldi-txes/oldi@1/端口中未找到端口节点
[ OK ]已在 teepriv0上启动 tee Supplicant。
[确定]已启动用户登录管理。[ 9.547568] m_can_platform 20701000.can
U-Boot SPL 2024.04-ti-ga970f6e51043 (2024年11月13日- 14:26:23 +0000)
SYSFW ABI:4.0 (固件版本0x000a '10.1.6--v10.01.06 (Fiery Fox)')
SPL 初始栈使用量:17048字节
尝试从 MMC2引导
您是否看到评估板上出现重复重启? 或者您是否在卡滞后强制重新启动电路板? 此外、您使用的是哪个 SDK 版本?
- Keerthy