This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:UART API UART_getIntrIdentityStatus 问题

Guru**** 2418810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517353/am6421-question-about-uart-api-uart_getintridentitystatus

器件型号:AM6421

工具/软件:

您好:

我调用函数"UART_getIntrIdentityStatus"、如下所示

状态为12、如下所示

但根据手动参考、状态限制在0、1、2、3、6、 8、10、如下所示

12的含义是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我理解您的问题。

    因此、当您看到值12时、或者假设您看到值 x

    此值 x 将确实映射到寄存器 UART_IIR。

    但我们还需要记住、我们需要将 x 的值右移1位、因此 x >> 1才能获得 it_type 位的确切值。

    因此、假设在执行写入操作时、将看到值2、但这个值2是10b、因此我们需要右移、因此1b 对应于 THR 中断。

    希望这有所帮助。

    此致、

    Vaibhav