请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7-Q1 工具/软件:
大家好、团队
我们需要获得外部 DRAM 温度。 在 TRM 中、提到了温度传感器0:DDR。 这是 DDR 控制器吗? 是否有办法获取外部 DRAM 温度?

此致、
Xue Fadong
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好、团队
我们需要获得外部 DRAM 温度。 在 TRM 中、提到了温度传感器0:DDR。 这是 DDR 控制器吗? 是否有办法获取外部 DRAM 温度?

Xue、
温度传感器0是 AM62A 器件内部 DDR 子系统附近的温度传感器(它不是 DDR 控制器的一部分)
LPDDR4存储器具有温度传感器、但无法专门获取 DRAM 温度。 LPDDR4具有一项特性、允许根据其温度动态更新刷新率、但这是使用 MR4实现的、MR4指示应为存储器提供的刷新率。 动态刷新更新目前在我们的 Linux SDK 中 DDR 驱动程序中不是可用的功能、但预计在未来的版本中可用。
此致、
James