This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:如何获取 DDR 温度传感器

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516666/am62a7-q1-how-to-get-ddr-temperature-sensor

器件型号:AM62A7-Q1

工具/软件:

大家好、团队

我们需要获得外部 DRAM 温度。 在 TRM 中、提到了温度传感器0:DDR。 这是 DDR 控制器吗? 是否有办法获取外部 DRAM 温度?

  

此致、
Xue Fadong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xue、  

    温度传感器0是 AM62A 器件内部 DDR 子系统附近的温度传感器(它不是 DDR 控制器的一部分)  

    LPDDR4存储器具有温度传感器、但无法专门获取 DRAM 温度。  LPDDR4具有一项特性、允许根据其温度动态更新刷新率、但这是使用 MR4实现的、MR4指示应为存储器提供的刷新率。  动态刷新更新目前在我们的 Linux SDK 中 DDR 驱动程序中不是可用的功能、但预计在未来的版本中可用。

    此致、

    James