请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6422 工具/软件:
您好、
我们使用的是 Linux 系统、其中 eMMC0接口连接到电子磁盘。 目前、它正在使用16GB 的内存。 支持的最大内存容量是多少? 我们需要在 Linux 系统应用程序中存储大量数据、需要至少512 GB 的存储容量。 我们可以采用什么方法来实现这一目标? 目前未同时使用 eMMC0和 eMMC1。 是否可以将 eMMC0用作系统磁盘、同时将 eMMC1上的 SD 卡用作我们应用的存储介质?