This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:eMMC 最大支持存储器

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515548/am6422-emmc-maximum-supported-memory

器件型号:AM6422

工具/软件:

您好、

   我们使用的是 Linux 系统、其中 eMMC0接口连接到电子磁盘。 目前、它正在使用16GB 的内存。 支持的最大内存容量是多少? 我们需要在 Linux 系统应用程序中存储大量数据、需要至少512 GB 的存储容量。 我们可以采用什么方法来实现这一目标? 目前未同时使用 eMMC0和 eMMC1。 是否可以将 eMMC0用作系统磁盘、同时将 eMMC1上的 SD 卡用作我们应用的存储介质?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    MMCSD 控制器对卡大小没有定义限制。

    Unknown 说:
    是否可以将 eMMC0上的 SD 卡用作系统磁盘、同时将 eMMC1上的 SD 卡用作我们应用的存储介质?

    这是可能的。 Linux 内核会枚举这两个卡、因此在运行时可用于 R/W。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很高兴收到您的消息!  这是否意味着该程序不会对 eMMC 接口存储设备施加任何大小限制、因此可用容量正好是所连接存储设备的实际容量? 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这确实是正确的!