This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:TDM64EVM

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516791/am6442-tdms64evm

器件型号:AM6442

工具/软件:

在 AM6442 EVM (TDM64EVM)原理图中、它们使用了四个差分对来支持100Mbps、我们是否需要全部四对或两对?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Rubigaa

    感谢您的查询。

    请帮助我了解接口速度要求。 10/100或10/100/1000

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10/100Mbps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Rubigaa

    谢谢你。

    这是与 EPHY 相关的查询、而不是 SOC 查询、因为连接在 MDI 侧。

    请参阅以下内容。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83867e.pdf

    7.4.6.4速度优化

    请注明标题为 dp83867 MDI 接口的新主题、并在新的 E2E 主题中发布查询、以便 EPHY 团队提供支持。

    请勿包含 SOC 编号。

    此致、

    Sreenivasa.