工具/软件:
大家好、我是 Lee。
我有超过10 EA 的 DSP TMS320C6678ACYP、它们被称为硅 Rev.2。
此器件是否位于图片中的器件修订版2.0产品中?
那么、如何识别 DSP 是 Rev.1还是 Rev.2?
标记底部的 CYP 后面的"G1"是否表示"一般1"?
如果有 DSP 标记为"G2"、那么它是否意味着 Rev.2?
此致、
Lee

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好、我是 Lee。
我有超过10 EA 的 DSP TMS320C6678ACYP、它们被称为硅 Rev.2。
此器件是否位于图片中的器件修订版2.0产品中?
那么、如何识别 DSP 是 Rev.1还是 Rev.2?
标记底部的 CYP 后面的"G1"是否表示"一般1"?
如果有 DSP 标记为"G2"、那么它是否意味着 Rev.2?
此致、
Lee

Lee、
请参阅器件数据表:
TMS320C6678多核固定和浮点数字信号处理器数据表(修订版 E)
...命名规则图:

TDA320C6678中的字母"A" A CYP 将 指示 SR2.0 (Vs BLANK = SR1.0)。
您能否将 PCB 上的图片与您拥有的任何"已知"SR2.0部件进行比较?
此致、
Kyle
尊敬的 Lee:
好的...我认为旧线程基于零件标记列是错误的。
我认为、与第71页中的命名规则图相比、您可以信任"可订购器件型号"。
正如您所指出的..."器件标识"似乎差异很大、右上角的 A 或@2010 TI 或 A1.25GHz 似乎都是 SR2.0的器件。
作为完整性检查...所示的 EVM 上是否连接了 JTAG? 或者、可以一般地转储寄存器值? 如果读取 JTAG ID 寄存器:

variant (变体)字段应指示是 SR1.0还是 SR2.0。
此外、器件勘误表文档还提供了一种更直接的方法来解读批次追踪代码(LTC)中的 SR1.0与2.0、如下所示:

我将 YB20解释为 xx=20。
此致、
Kyle