This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:tms320c6678 - P/N、标识及其器件修订版

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515433/tms320c6678-tms320c6678---p-n-marking-and-its-silicon-rev

部件号:TMS320C6678

工具/软件:

大家好、我是 Lee。

我有超过10 EA 的 DSP TMS320C6678ACYP、它们被称为硅 Rev.2。

此器件是否位于图片中的器件修订版2.0产品中?

那么、如何识别 DSP 是 Rev.1还是 Rev.2?

标记底部的 CYP 后面的"G1"是否表示"一般1"?

如果有 DSP 标记为"G2"、那么它是否意味着 Rev.2?

此致、

Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、

    请参阅器件数据表:

    TMS320C6678多核固定和浮点数字信号处理器数据表(修订版 E)

    ...命名规则图:

     TDA320C6678中的字母"A" A CYP 将 指示 SR2.0 (Vs BLANK = SR1.0)。

    您能否将 PCB 上的图片与您拥有的任何"已知"SR2.0部件进行比较?  

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、

    抱歉。 我有其他 DSP 是"可能的"SR2.0、而不是"安全的"。 而且它是完美的包装,以供将来使用,所以我不能与它们比较。

    在数据表的243页中、"器件标识"部分显示图片中的 DSP 为 SR2.0。

    但是,这个论坛中的另一个问题说它是 SR1.0 : 这个 URL

    那么、具体是什么?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    好的...我认为旧线程基于零件标记列是错误的。

    我认为、与第71页中的命名规则图相比、您可以信任"可订购器件型号"。

    正如您所指出的..."器件标识"似乎差异很大、右上角的 A 或@2010 TI 或 A1.25GHz 似乎都是 SR2.0的器件。

    作为完整性检查...所示的 EVM 上是否连接了 JTAG?  或者、可以一般地转储寄存器值?  如果读取 JTAG ID 寄存器:

    variant (变体)字段应指示是 SR1.0还是 SR2.0。

    此外、器件勘误表文档还提供了一种更直接的方法来解读批次追踪代码(LTC)中的 SR1.0与2.0、如下所示:

    我将 YB20解释为 xx=20。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、

    谢谢你。 我读取了寄存器、最终我知道 器件是 SR2.0。

    此致、

    Lee