This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625SIP:需要散热器?

Guru**** 2334360 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625SIP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1508632/am625sip-need-for-heatsink

器件型号:AM625SIP

工具/软件:

我搜索了 E2E 和 Bit、但尚未找到有关此主题的良好答案。

您能给我提供一些资源、说明如何估算使用 AM625SIP 是否需要散热器?

它似乎取决于使用的内核数量和利用率、最坏的情况是所有内核都100%运行。  不过、这种情况似乎不太可能发生。

我们如何估算裸片会达到多热以及是否需要散热器?

谢谢- Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、  

    感谢您的查询。

    您能否确认该查询是否适用于 AM625SIP。

    我们建议客户根据其用例执行热仿真。

    根据确认、我将不得不在内部进行检查、因为我在 TI.com 上看不到模型。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们正在考虑在新设计中使用该器件、因为不知道功耗、所以正在寻找 TI 团队的指导。  数据表中有热参数、但如果不知道功率耗散、这些参数也不太有用。

    他们正在寻找关于客户需要散热器等频率的一般性指导/统计数据...

    您可以提出的任何想法都可能有所帮助。

    谢谢- Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、  

    谢谢你。

    以下常见问题解答可能会有所帮助  

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1332295/faq-am623-package-alw-contact-pressure-specification-for-thermopad

     封装在 封装顶部没有散热焊盘或散热器。

    我与团队核实了热模型的可用性。 目前、我们没有 紧凑型热模型。

    据我所知、NDA 下分享了一个详细的热模型。

    您能否请确认客户签订了 NDA。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这适用于 Tigo Energy。  是的、我们签订了 NDA。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、  

    谢谢你。

    仿真专家将于下周初离职。

    我将跟进并更新您的情况。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您认为我们将在此处给出答案、请告知我-希望告知客户。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、  

    谢谢你。

    我将在本周跟进并尝试提供模型。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、  

    模型更新:

    我收到了 ALW 封装模型、但不确定这是否是 AM625SIP AMK 封装的模型。

    我在内部进行检查。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、  

    由于该模型预计将在 NDA 下共享、因此请帮助我了解您希望我在可用时如何共享该模型。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢;我们与客户确认后、我会向您提供详细信息。  我不确定什么工具等等... 具有无限频率行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、  

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa.