This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM68:edgeai:以高分辨率运行多个模型时出错

Guru**** 2382090 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM68
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1485935/sk-am68-edgeai-error-running-multiple-models-with-high-resolution

器件型号:SK-AM68

工具/软件:

您好、
我使用 sdk_10.00.00.08进行基于 SK-AM68的产品缺陷检测、 以1920*1080分辨率运行多个型号正常、以3280*2464运行多个型号失败运行单个型号正常。

配置 如下:



错误消息如下所示   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      配置文件中使用的输入(input0)是什么? 传感器是否支持 3280x2464分辨率? 您是否已 将 媒体图表中的格式重新配置为该分辨率? 如果您还没有: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1403218/faq-what-are-the-common-reasons-v4l2-based-applications-fail-to-capture-images-from-a-probed-csi-sensor、请参阅此常见问题解答的步骤3

    如果您对最后两个问题的答案是肯定的、则问题可能与配置文件的流程部分中的值有关。 分辨率1920x1080和3280x2464具有不同的宽高比。 目前每个流/通道(640x360)的宽度和高度与1920x1080 的宽高比兼容、因此您必须将每个流的宽度和高度更改为具有3280x2464相同宽高比的流。 完成此操作后、您需要更改马赛克位置坐标、以确保它们不会与此更改相互重叠。 (mosaich_pos_x、mosaich_pos_y)坐标对应于每个流/通道的左上角。

    流程名称:[input、model1、output0、[mosaich_pos_x、mosaich_pos_y、width、height]] 

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢您、

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabiana:

    我们已经确保问题不是从捕获的角度。 客户使用 imx219、它同时支持3280x2464和1920x1080。 客户尝试仅使用3280x2464的一个流程、并且在设置马赛克宽度=1280、高度=720时成功运行。 客户还尝试了使用1920x1080运行两个流程、设置马赛克宽度= 640、高度= 360时也运行良好。

    该应用程序在两种情况下出错:1运行一个流程、3280x2464、马赛克宽度= 640、高度= 360。   2.两个流动的3280x2464,马赛克宽度=640,高度=360。

    客户的目标是使用3280x2464运行两个流程。  

    此致、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    在以更大的分辨率运行应用程序之前、您能否分享对媒体图形所做的更改? 查看 您提到的以下测试运行的完整日志对我很有帮助。

    客户尝试仅使用一个3280x2464流程、当设置马赛克宽度=1280、高度= 720时、它会成功运行。

    该应用程序在两种情况下出错:1运行一个流程、3280x2464、马赛克宽度= 640、高度= 360。   2.两个流动的3280x2464,马赛克宽度=640,高度=360

    谢谢您、

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否分享我在上一次回复中提到的三个用例所要求的信息?

    谢谢您、

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)更改 setup_cameras.sh 并替换3280x2464的 DCC 文件
    IMX219_CAM_FMT="${IMX219_CAM_FMT:-[fmt:SRGGB10_1x10/3280x2464]}"

    2) 使用3280x2464的一个流程,并在设置马赛克宽度=1280,高度=720时成功运行。

    流量:
    flow0:[input0、model1、output0、[320,150,1281280720]]

    3) 在两种情况下应用程序出错:

    流量:
    flow0:[input0、model0、output0、[320,150,640,360]]

    或者:

    流量:
    flow0:[input0、model0、output0、[320,150,640,360]]
    flow1:[input0、model1、output0、[960,150,640,360]]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在 imx219开箱即用时、我们不支持3280x2464分辨率。  对此进行深入研究。

    谢谢您、

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否帮助解决此问题或提供有关如何解决此问题的指导? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试以下渠道吗?

    gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx219-cam0 io-mode=dmabuf-import ! queue max-size-buffers=1 leaky=2 ! \
    video/x-bayer, width=3280, height=2464, framerate=15/1, format=rggb10 ! \
    tiovxisp sink_0::pool-size=4  sink_0::device=/dev/v4l-imx219-subdev0 sensor-name="SENSOR_SONY_IMX219_RPI" \
    dcc-isp-file=dcc_viss_3280x2464_10b.bin \
    sink_0::dcc-2a-file=dcc_2a_3280x2464_10b.bin format-msb=9 ! \
    video/x-raw, format=NV12, width=3280, height=2464, framerate=15/1 ! queue ! tiovxmultiscaler ! queue ! \
    video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080, framerate=15/1 !  \
    kmssink driver-name=tidss sync=false force-modesetting=true

    谢谢您、

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    root@am68a-sk:~# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx219-cam0 io-mode=dmabuf-import! 队列 max-size-buffers=1 leafy=2! \
    >视频/x-Bayer、宽度=3280、高度=2464、帧速率=15/1、格式=rggb10! \
    > tiovxisp sink_0:::pool-size=4 sink_0::device=/dev/v4l-imx219-subdev0 sensor-name="SENSOR_SONY_IMX219_RPI"\
    > dcc-isp-file=/opt/imaging/imx219/linear/dcc_viss_3280x2464_10b.bin \
    > sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/imx219/linear/dcc_2a_3280x2464_10b.bin format-msb=9 ! \
    > video/x-raw、format=NV12、width=3280、height=2464、帧速率=15/1! 排队! tiovxmultiscaler! 排队! \
    > video/x-raw、format=NV12、width=1920、height=1080、帧速率=15/1! \
    > kmssink driver-name=tidss sync=false force-modesetting=true
    应用程序:初始化...!!
    757.626463 s:内存:初始化...!!
    757.626515 s:MEM:初始化的 DMA 堆(FD=8)!!!
    757.626629 s:内存:初始化...完成!!
    757.626641 s: ipc: init ...!
    757.670289 s: ipc:初始化...完成!!
    remote_service:初始化...!!
    remote_service:初始化...完成!!!
    757.681336s:GTC 频率= 200 MHz
    应用程序:初始化...完成!!
    757.683477 s:vx_zone_init:Enabled
    757.683514 s:vx_zone_error:Enabled
    757.683523 s:vx_zone_warning:Enabled
    757.686652 s:vx_zone_init:[tivxPlatformCreateTargetId:124]添加了目标 MPU-0
    757.686807 s:vx_zone_init:[tivxPlatformCreateTargetId:124]添加了目标 MPU-1
    757.686906 s:vx_zone_init:[tivxPlatformCreateTargetId:124]添加了目标 MPU-2
    757.687010 s:vx_zone_init:[tivxPlatformCreateTargetId:124]添加了目标 MPU-3
    757.687023 s:vx_zone_init:[tivxInitLocal:136]初始化完成!!!
    757.689542 s:vx_zone_init:[tivxHostInitLocal:106]已为主机完成初始化!!!
    正在将管道设置为已暂停...
    流水线是实时的,不需要 PREROLL ...
    流水线是 PREROLLED。
    正在设置播放管道...
    新时钟:GstSystemClock
    重新分配延迟...
    0:00:12.4/99:99:99。
    ^Chandling 中断。
    中断:正在停止流水线...
    执行在0:01:01.126448028之后结束
    正在将管道设置为空...
    正在释放管道...
    819.478496 s:vx_zone_init:[tivxHostDeInitLocal:120]主机已完成初始化!!!
    819.483002 s:vx_zone_init:[tivxDeInitLocal:206]已完成初始化!!!
    应用程序:Deinit ...!!
    REMOTE_SERVICE:取消初始化...!!!
    REMOTE_SERVICE:取消初始化...完成!!!
    819.484792 s : IPC: Deinit ...!
    819.485289 s: IPC: DeInit ..完成!!
    819.485312 s:内存:Deinit ...!!
    819.485367 s:DDR_SHARED_MEM:Alloc's:35 alloc's、共228033825字节
    819.485377 s:ddr_shared_mem:free's:35 free's of 228033825字节
    819.485384 s:DDR_SHARED_MEM:open 的:0个0字节的分配
    819.485394 s:内存:Deinit ...完成!!
    应用程序:Deinit ...完成!!
    root@am68a-sk:~#



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在使用修改后的配置文件再次运行应用程序之前、是否可以尝试重命名以下文件?

    /opt/imaging/imx219/linear dcc_viss_3280x2464_10b.bin  ⇒ /opt/imaging/imx219/linear dcc_viss.bin
    /opt/imaging/imx219/linear dcc_2a_3280x2464_10b.bin  ⇒ /opt/imaging/imx219/linear dcc_2a.bin

    谢谢您、

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是相同的结果,因为我的目标板 dcc_viss.bin 和 dcc_2a.bin 是3280*2464

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    [引述 userid="525970" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1485935/sk-am68-edgeai-error-running-multiple-models-with-high-resolution/5710953 #5710953"]

    查看 您提到的以下测试运行的完整日志对我很有帮助。

    客户尝试仅使用3280x2464的一个流程、并且在设置马赛克宽度=1280、高度=720时成功运行。

    该应用程序在两种情况下出错:1运行一个流程、3280x2464、马赛克宽度= 640、高度= 360。   2.两个流动的3280x2464,马赛克宽度=640,高度=360。
    [/报价]

    我希望查看包含未通过测试用例生成的 GStreamer 流水线的日志。

    谢谢、

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于此日志闪烁、因此我只能录制屏幕  

    root@am68a-sk:/opt/edgeai-gst-apps/apps_cpp/bin/Release ./app_edgeai /opt/edgeai-gst-apps/configs/single_input_multi_infer_new.yaml

    子图形数量:129个节点中委派了1129个节点

    应用程序:初始化...!!
    588.954620 s:内存:初始化...!!!
    588.954691 s:MEM:初始化的 DMA 堆(FD=6)!!!
    588.954853 s:内存:初始化...完成!!!
    588.954873 s:ipc: init ...!!
    589.000923 s:ipc:初始化...完成!!!
    remote_service:初始化...!!
    remote_service:初始化...完成!!!
    589.005148s:GTC 频率= 200 MHz
    应用程序:初始化...完成!!
    589.005251 s:vx_zone_init:Enabled
    589.005265s:vx_zone_error:Enabled
    589.005272 s:vx_zone_warning:Enabled
    589.006185 s:vx_zone_init:[tivxPlatformCreateTargetId:124]添加了目标 MPU-0
    589.006360 s:vx_zone_init:[tivxPlatformCreateTargetId:124]添加了目标 MPU-1
    589.006490 s:vx_zone_init:[tivxPlatformCreateTargetId:124]添加了目标 MPU-2
    589.006601 s:vx_zone_init:[tivxPlatformCreateTargetId:124]添加了目标 MPU-3
    589.006721 s:vx_zone_init:[tivxInitLocal:136]初始化完成!!!
    589.007197 s:vx_zone_init:[tivxHostInitLocal:106]已为主机完成初始化!!!
    加载了 libtidl_onnxrt_EP 0x32c4c0f0
    创建的子图的最终数量为:1、- Offloaded Nodes - 283、Total Nodes - 283
    图表
    =========== [输入流水线]==========

    [pipe-0]

    v4l2src device=/dev/video-imx219-cam0 io-mode=5! 队列泄漏=2! capsfilter caps="video/x-Bayer, width=(int)3280, height=(int)2464, format=(string)rgb10;"! tiovxisp dcc-isp-file=/opt/imaging/imx219/linear/dcc_viss.bin sensor-name=sensor_sony_IMX219_RPI format-mb=9! capsfilter caps="video/x-raw、format=(string)NV12;"! TEE name=input0_split
    input0_split。 ! 排队! tiovxmultiscaler name=multiscaler_split_00
    multiscaler_split_00。 ! 排队! capsfilter caps="video/x-raw、width=(int)820、height=(int)616;"! tiovxmultiscaler target=1! capsfilter caps="video/x-raw、width=(int) 320、height=(int) 320;"! tiovxdlpreproc out-pool-size=4 channel-order=1 data-type=3! capsfilter caps="application/x-tensor-tiovx;"! appsink max-buffers=2 DROP=true name=flow0_pre_proc0
    multiscaler_split_00。 ! 排队! capsfilter caps="video/x-raw、width=(int) 640、height=(int) 360;"! tiovxdlcolorconvert out-pool-size=4! capsfilter caps="video/x-raw、format=(字符串) rgb;"! appsink max-buffers=2 DROP=true name=flow0_sensor0
    input0_split。 ! 排队! tiovxmultiscaler name=multiscaler_split_01
    multiscaler_split_01。 ! 排队! capsfilter caps="video/x-raw、width=(int)820、height=(int)616;"! tiovxmultiscaler target=1! capsfilter caps="video/x-raw、width=(int)416、height=(int)416;"! tiovxdlpreproc out-pool-size=4 data-type=3 tensor-format=1! capsfilter caps="application/x-tensor-tiovx;"! appsink max-buffers=2 DROP=true name=flow0_pre_proc1
    multiscaler_split_01。 ! 排队! capsfilter caps="video/x-raw、width=(int) 640、height=(int) 360;"! tiovxdlcolorconvert out-pool-size=4! capsfilter caps="video/x-raw、format=(字符串) rgb;"! appsink max-buffers=2 DROP=true name=flow0_sensor1

    =========== [输出流水线]==========

    appsrc do-timestamp=true format=3 block=true name=flow0_post_proc0! tiovxdlcolorconvert! capsfilter caps="video/x-raw、width=(int)640、height=(int)360、format=(string)NV12;"! 排队! 马赛克0.sink0

    appsrc do-timestamp=true format=3 block=true name=flow0_post_proc1! tiovxdlcolorconvert! capsfilter caps="video/x-raw、width=(int)640、height=(int)360、format=(string)NV12;"! 排队! 马赛克0.sink1.

    tiovxmosaic target=1 background=/tmp/background0 name=马赛克0 src::Pool-size=4
    SINK_0::startx="<320>" SINK_0::starty="<150>" SINK_0::宽度="<640>" SINK_0::高度="<360>"
    Sink_1::startx="<960>" Sink_1::starty="<150>" Sink_1:Width="<640>" Sink_1::Highs="<360>"
    ! capsfilter caps="video/x-raw、format=(字符串) NV12、width=(int) 1920、height=(int) 1080;"! 排队! tiperfoverlay title=单输入、多推理! kmssink sync=false max-latestity=5000000 oS=true processing-depende=15000000 driver-name=tidss connector-id=40 plane-id=31 force-modesetting=true fd=65













  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的分享。 我已经能够使用 OptiFlow 重现此问题、目前我正在调查此错误的原因。 感谢您的耐心。

    谢谢您、

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家, Fabiana ,分配到这个线程,今天是不在办公室。 请等待对此查询的响应延迟。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、csscyt、

    对延迟响应表示歉意。 差异 gst_wrapper.py 、可以尝试更改 IO 模式 中导出 5. 最终目的 dmabuf-import ? 这将在摄像头源和 rggb 格式大小写(get_input_str)内。

    谢谢您、

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已将这些文件的 IO 模式 从5 yo dmabuf-import 更改为  
    root@am68a-sk:/opt/edgeai-gst-apps # find ./-name gst_wrapper.py
    ./apps_python/gst_wrapper.py
    /optiflow/gst_wrapper.py

    和 已将 IO 模式  从5 yo dmabuf-import 更改为重建

    root@am68a-sk:/opt/edgeai-gst-apps # find ./-name edgeai_demo_config.cpp
    ./apps_cpp/common/us/edgeai_demo_config.cpp src

    同样的现象仍然不起作用。 你不能重现这个问题吗? 修改后是否可以工作? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家, Fabiana ,分配到这个线程,今天是不在办公室。 请等待对此查询的响应延迟。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是我们之前以1920 * 1080的速度运行单输入多输出。 例如、如果我们运行4个模型、则每个模型的推理时间为20ms。 运行多个模型(4个模型)时、实际测试后的总推理时间约为80ms。 是否可以并行运行多个模型、即以20~30ms 的总运行时间运行4个模型? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、csscyt、

    因为 Fabiana 已经离开了,我会试着填写。  

    阅读这一主题后、我怀疑原始问题是由于多标量(MSC)硬件的限制造成的。 MSC 只能缩小4倍。 虽然有点难找到、但 TRM 和 MSC 的插件记录了此限制: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-gst-plugins/wiki/tiovxmultiscaler

    我看到用于大输入的一种方法是在流水线中放置两个 MSC 元素两次缩小。  我建议先尝试使用单输入流水线、然后使用双输入流水线、因为这会更容易调试。

    是否可以并行运行多个模型、即运行4个总运行时间为20~30ms 的模型?

    为此、我建议创建一个新的 E2E 主题。 这属于模型优化领域、如果我们聘请一些深度学习专家、这将是最好的选择。

    我所能说的有限的知识是,它将取决于. 例如、如果您有多个输入、但一个模型同时处理这两个输入、则批处理可以优化流水线。 如果模型中有一些层未经过硬件加速、并且在 ARM A 内核(而不是 MMA HWA)上运行、则将该层切换到 TIDL (TI 深度学习)库支持的层、以便它们在 MMA 上运行可以优化流水线。 如果模型是复杂的,使它更简单可以减少推理时间,也许有一个更好的方式量化,等等..  

    但对模型问题的简单答案是,它取决于.

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阅读这一主题后、我怀疑原始问题是由于多标量(MSC)硬件的限制造成的。 MSC 只能缩小4倍。 虽然有点难找到、但 TRM 和 MSC 的插件记录了此限制: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-gst-plugins/wiki/tiovxmultiscaler

    >>>>>> 相机拍摄的照片的分辨率为3280*2464,其缩放为640*640以通过 MSC 进行推理。 MSC 最多可缩小至4倍。 事实上,我可以以3280*2464的分辨率运行单输入模型,并且可以正常推断。 在本例中、3280 > 640*4(2560)、这是原因吗?  

    我看到用于大输入的一种方法是在流水线中放置两个 MSC 元素两次缩小。  我建议先尝试使用单输入流水线、然后使用双输入流水线、因为这会更容易调试。
    >>>>>>
     是否有任何有关如何执行此操作的参考示例?

    第二个问题、谢谢、我将创建一个新的 E2E 主题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、cssyt、

    >>>> 相机拍摄的照片的分辨率为3280*2464,其缩放为640*640以通过 MSC 进行推理。 MSC 最多可缩小至4倍。 事实上,我可以以3280*2464的分辨率运行单输入模型,并且可以正常推断。 在本例中、3280 > 640*4(2560)、这是原因吗?  [/报价]

    是的、 MSC 限制是我对您观察到的行为的怀疑。

    [引述 userid="612430" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1485935/sk-am68-edgeai-error-running-multiple-models-with-high-resolution/5817405 #5817405"] >>>>>>  是否有任何有关如何执行此操作的参考示例?
    [/报价]

    我们的"OptiFlow EdgeAI 示例应该已经将此示例嵌入到生成 GStreamer 流水线的脚本中:

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-am68a/10_01_00/exports/edgeai-docs/common/edgeai_dataflows.html#optiflow

    具体地说、

     

    我想您正在使用另一种方法、即 appsrc/appsink 方法(即6.2. 上述文档中的 Python/C++ apps 方法)创建 GStreamer 流水线。 如果该应用实现双倍多标量方法来解决 MSC 限制、则会存在一些问题。  

    tiovxmultiscaler name=multiscaler_split_00
    multiscaler_split_00。 ! 排队! capsfilter caps="video/x-raw、width=(int)820、height=(int)616;"! tiovxmultiscaler target=1! capsfilter caps="video/x-raw、width=(int) 320、height=(int) 320;"

    但是、我确实看到、您在上面分享的流水线看起来使用了这种双倍 多标量方法。 但可能多标量插件太接近限值?  

    作为一个实验,将管道改为仅使用1个摄像头,并更改第一个盖子过滤器的宽度 x 高度是我建议您尝试的东西。

    此致、

    Takuma

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、 MSC 限制是我对您观察到的行为的怀疑。

    您能否帮助确认这是 MSC 的局限性?

    我想您正在使用另一种方法、即 appsrc/appsink 方法(即6.2. 上述文档中的 Python/C++ apps 方法)创建 GStreamer 流水线。

    是的、我使用 6.2。 上述文档中的 Python/C++应用程序方法

     

    如果应用程序实现了双倍多标量方法来解决 MSC 限制、则有一些问题。  [/报价]

    但是、我确实看到、您在上面分享的流水线看起来有这种双倍 多标量方法。 但也许多标量插件太接近极限?

    如何确认这些内容?




    作为一项实验、我建议您尝试将管道改为仅使用1台摄像机、并更改第一个 capsfilter 的宽度 x 高度。

    在这种"单输入、多个模型"场景中、我使用的是1台摄像头。


     

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、csscyt、

    为了确认它是否是 MSC 的限制、您能否使流水线尽可能简单。 单输入、单模型和单输出。 但是、请将摄像机分辨率保持在 3280*2464。  然后共享生成的 GStreamer 流水线。 与您2个月前3月29日发布的内容类似。

    然后、我可以通过提取 appsrc/appsink 逻辑来缩小问题范围、尝试进一步简化流水线。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我分享视频 单输入,单型号,单输出3280*2464 分辨率。

    使用下面的配置、它是有效的。
    流量:
    flow0:[input0、model1、output0、[320,150、 1,280,720 ]]


    更改为以下配置不起作用
    流量:
    flow0:[input0、model1、output0、[320,150 ,640,360] ]

    您可以暂停视频以检查日志。

    e2e.ti.com/.../error_5F00_3280.mp4


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、csscyt、

    您可以运行两个命令(如果是拼写错误、请道歉、因为我是基于视频):

    • gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx219-cam0! 队列泄漏=2! capsfilter caps="video/x-Bayer、width=(int) 3280、height=(int) 2464、format=(string) rgb10;" tiovxisp dcc-isp-file=/opt/imaging/imx219/linear/dcc_viss.bin sensor-name=SENSOR_SONY_IMX219_RPI format-mb=9! capsfilter caps="video/x-raw、format=(string)NV12;"! tiovxmultiscaler! 排队! capsfilter caps="video/x-raw、width=(int) 640、height=(int) 360;" ! 自动视频接收器
    • gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx219-cam0! 队列泄漏=2! capsfilter caps="video/x-Bayer、width=(int) 3280、height=(int) 2464、format=(string) rgb10;" tiovxisp dcc-isp-file=/opt/imaging/imx219/linear/dcc_viss.bin sensor-name=SENSOR_SONY_IMX219_RPI format-mb=9! capsfilter caps="video/x-raw、format=(string)NV12;"! tiovxmultiscaler! 排队! capsfilter caps="video/x-raw、width=(int)1280、height=(int)720;"! tiovxmultiscaler target=1! capsfilter caps="video/x-raw、width=(int) 640、height=(int) 360;" ! 自动视频接收器

    第一个流水线只有一个可达到640x360的多标量。 第二个流水线有两个多标量、其中第一个缩放至1280x720、然后第二个缩放至640x360。 第一个流水线应提供与您观察到的类似的错误日志和行为、如果 MSC 有问题、第二个流水线应适用。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、csscyt、

    根据观察到的行为、我很确定是 MSC 导致问题。

      

    从上面、我怀疑将流水线拆分以直接转到 tidlpostproc 的部分因没有额外的多标量而导致问题。

    您可以尝试在应用程序中添加额外的多标量节点来解决此问题。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您耐心调试此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、csscyt、

    欢迎您。 如果额外的 tiovxmultiscaler 解决了问题、请随时点击"已解决"。 否则、如果遇到新问题、请尽管继续该主题或打开新主题。

    此致、

    Takuma