This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:TDA4电源的 TPS389006004电压监控器的适当阈值

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512758/tda4ve-q1-proper-threshold-of-voltage-monitor-tps389006004-for-tda4-power-supply

器件型号:TDA4VE-Q1

工具/软件:

TI 团队大家好、

TPS389006004用于 TDA4VE88T5AALZRQ1的电压监测器。

目前、HF/LF 2 UV 和 OV 的默认阈值、UV 的默认阈值为0.75V、OV 为0.85V。 但实际平均电压略高于0.8V。 因此、我们想更改电压监测的阈值。

什么是   副作用     是否将 UV 阈值设置为0.718V、OV 阈值设置为0.882V、并且还会将去抖时间从25.6us 延长至100us?

J784S4 EVM Leo + 2个大电流功率级(HCP) PDN-3F 可用作参考。

HF/LF 2用于监测   TDA4VE88T5AALZRQ1的 VDD_CORE_0V8。

此致、

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD_CORE 电源电压应始终保持在建议运行条件(ROC)范围内(根据数据手册(DM)的规定)、如下所示。 注1阐明了此最大 ROC 值包括由所有类型的电源噪声引起的所有偏差。

    OV/FMEDA 阈值和抗尖峰脉冲滤波器参数设置 UV 会影响 OV/FMEDA 故障检测性能 、这会影响最终产品的整体失效模式、影响和诊断分析 (UV)。 FMEDA 是一种系统分析技术 、可获得子系统/器件级故障率、 故障模式 和 诊断 功能。 整体系统时基故障率取决于子系统 FMEDA、进而会影响不同 ASIL 等级(-B、-C、-D)所需的最终产品诊断覆盖率分数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TDA4VE88T5AALZRQ1的目标 ASIL 等级为 ASILAB。

    如果将 HF/LF 2阈值的 UV 设置为 0.718V、则  HF/LF 2阈值 的 OV 设置为0.882V、并且还会将去抖时间从25.6us 延长到100us 、这比 ROC 稍宽一点。 细节对 TDA4的诊断覆盖率有何影响?

    我们是否仍能达到 ASIL B 级目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不会对客户终端产品进行功能安全计算、因为每个系统实现都是不同的、客户需要对其系统负责。