工具/软件:
TI 团队大家好、
TPS389006004用于 TDA4VE88T5AALZRQ1的电压监测器。
目前、HF/LF 2 UV 和 OV 的默认阈值、UV 的默认阈值为0.75V、OV 为0.85V。 但实际平均电压略高于0.8V。 因此、我们想更改电压监测的阈值。
什么是 副作用 是否将 UV 阈值设置为0.718V、OV 阈值设置为0.882V、并且还会将去抖时间从25.6us 延长至100us?
J784S4 EVM Leo + 2个大电流功率级(HCP) PDN-3F 可用作参考。
HF/LF 2用于监测 TDA4VE88T5AALZRQ1的 VDD_CORE_0V8。
此致、
基因