This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:MCAL 的以太网 SysConfig 示例

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515528/am625-q1-ethernet-sysconfig-for-mcal-example

器件型号:AM625-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

客户希望在 AM62x R5F 中使用以太网、MCAL 中有一个示例、但 SysConfig 中没有 CPSW 选项。 请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    SYSCFG 工具不用于在 MCAL 示例中初始化 CPSW。 直接在应用中完成。

    此致、

    Nihar Potturu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它直接在应用程序中完成。

    #1。 您是说 在以下文件中调用 Pinmux_init: C:\Jobs\1Processor\1-AM62x\MCAL SitaraTM SitaraMPU_11.00.00.00.03\MCAL SitaraMPU_11.00.00.03\mcusw\mcal_drv\mcal\examples\Eth\utils\utils\am62x\mcu0_0 soc、ti_pinux_config.c

    #2. 在 MCAL 用户指南中、建议使用 SysConfig 执行 pinmux、是否尚未实现 CPSW? 应该在那里为 Autosar 同时生成与其他外设的 pinmux 文件、您如何考虑?