请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625 Thread 中讨论的其他器件:SK-AM62-LP、UNIFLASH
工具/软件:
当我要测试 SDL 示例时、发现某些示例没有预期的结果。
例如、 sdl_pbist_example_am62x-sk_m4fss0-0_nortos_ti-arm-clang
使用 SK-AM62-LP EVM 板时、 显示失败。

但使用 SK-AM62B-P EVM 电路板时、可以成功连接。

是否可以在 SK-AM62-LP EVM 上运行 SDL?