This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM62X SDL 示例

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-LP, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514175/am625-am62x-sdl-example

器件型号:AM625
Thread 中讨论的其他器件:SK-AM62-LP、UNIFLASH

工具/软件:

当我要测试 SDL 示例时、发现某些示例没有预期的结果。

例如、 sdl_pbist_example_am62x-sk_m4fss0-0_nortos_ti-arm-clang

使用  SK-AM62-LP EVM 板时、 显示失败。

但使用 SK-AM62B-P EVM 电路板时、可以成功连接。

是否可以在 SK-AM62-LP EVM 上运行 SDL?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    理想情况下、两个器件之间不应有任何差异、并且示例的行为方式应相同。 您是否在这两种情况下都使用相同的引导模式?  

    此致、

    Nihar Potturu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照 EVM 设置指南进行了操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将在我结束时尝试、并在明天提供 EOD 反馈。

    此致、

    Nihar Potturu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已对 python uart_uniflash.py -p COM6 --cfg=sbl_prebuilt/am62x-sk-lp/default_sbl_null_hs_fs.cfg 进行了重新编程、然后  SK-AM62-LP EVM 板现在也可以运行。