This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:如何启用 eth 日志? 如何检查 eth 状态?

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510008/am620-q1-how-to-enable-eth-log-how-to-check-the-eth-status

器件型号:AM620-Q1
Thread 中讨论的其他器件:AM620-Q1

工具/软件:

尊敬的专家

   使用 iperf3进行一段时间测试后、可能会断开连接。 断开连接后、我尝试使用 ping 命令来测试是否可以连接到主机、但发现无法 ping 主机。 我尝试重新启动 phy 设备、但 ping 命令仍然失败。 我检查了内核日志、没有找到任何与 eth (Mac)相关的消息。 我想知道如何检查 MAC 的状态以及如何打开与 MAC 相关的日志?

谢谢、

刘秀林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiulin:

    您使用的是什么 Linux SDK?

    只需确认、您是否在定制构建的 AM62x 电路板上进行测试?

    是否可以在"断开连接"前后共享整个控制台日志、从而显示 ping 失败?

    您能分享一下"ethtool 的结果吗 "?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin Qiu:

       1. 当前 SDK 版本为  Processor SDK 10.00.07.04。

       2.使用我们自己的板
       3.设备已重新启动,这些日志只能在下次查看。
       4.我想知道如何确定 MAC 是否正常工作下一次我们重现这种现象,因为 ping 在重启 PHY 后仍然失败。
         重新启动器件后、它将正常工作。

    谢谢、

    刘秀林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daolin Qiu

    ethtool -i eth0 msg:

    root@fvt-5g-tbox:~# ethtool -i eth0
    司机:am65-cpsw-nuss
    版本:6.6.32-ti
    固件版本:
    扩展 ROM 版本:
    总线信息:8000000.Ethernet
    支持统计:是
    支持测试:否
    支持-EEPROM-ACCESS:不支持
    支持-register-dump:可以
    支持-priv-flags:是

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    root@fvt-5g-tbox:~# ethtool eth0
    eth0设置:
    支持的端口:[ mii ]
    支持的链路模式:1000BaseT/Full
    支持的暂停帧使用:对称
    支持自动协商:可以
    支持的 FEC 模式:未报告
    广播的链路模式:1000BaseT/Full
    广播的暂停帧使用:对称
    广播的自动协商:是
    广播 FEC 模式:未报告
    链路伙伴广播的链路模式:1000BaseT/Full
    链路伙伴广播的暂停帧使用:否
    链路伙伴广播的自动协商:否
    链路伙伴广播的 FEC 模式:未报告
    速度:1000Mb/秒
    双工:全双工
    自动协商:打开
    端口:mii
    PHYAD:0
    收发器:内部
    支持唤醒:d.
    唤醒:D
    当前消息级别:0x000020f7 (8439)
    如果 rx_err TX_err 硬件、则 DRV 探头链路断开
    检测到链路:是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

       出现这个问题时、我尝试使用 tcpdump 工具捕获数据包。 PC 端能够接收和回复 ARP 数据包、而设备端仅发送 ARP 数据包而未接收这些数据包。 PHY 与 MAC 之间的时序不匹配是否导致? 是否可以通过任何方法来修改 MAC 接收的时序?

    谢谢、

    刘秀林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiulin:

    PC 端能够接收和回复 ARP 数据包、而设备端仅发送 ARP 数据包而未接收这些数据包。 PHY 和 MAC 之间的时序不匹配是否导致?

    感谢您分享之前的 ethtool 输出。 要仔细检查器件端的数据包是否丢弃了任何接收到的数据包、您应该使用"ethtool -S eth0"检查硬件 MAC 统计信息、并查看是否有任何 Rx CRC 错误或丢弃计数器在递增。 如果存在 Rx CRC 错误并且您使用 RGMII、需要确保 RGMII RX 时钟和 RGMII RX 数据线之间存在时序偏移。 有关更多详细信息、请参阅以下应用手册中的"6以太网 PHY 分析"部分: https://www.ti.com/lit/an/spradj8/spradj8.pdf 

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

      1.如何解决 CRC 错误? 因为这个问题只出现在 iperf3在85摄氏度的高温下运行一天之后。

      2. 当我尝试不启用 PHY 芯片 rtl9010寄存器0xd04a 位2 (RGMIIRXC_TIMING、为 RXC 锁存 RXD 添加2ns 延迟)时、这种现象与此相同、tcpdump 只能捕获发送的数据包、而无法捕获接收到的数据包。 使用 ethtool - S eth0命令进行检查、发现 rx_crc_ errors 和 rx_good_frames 的计数没有增加、而 iet_rx_sdm_err 的计数增加。

    NIC 统计信息:
    P0_Rx_GOOD_FRAMES:335062
    P0_Rx_BROADCAST_FRAMES:88
    P0_Rx_MULTICAST_FRAMES:5687
    P0_Rx_CRC_ERRORS:0
    P0_Rx_NEUM_FRAMES:0
    P0_Rx_undersize_frames:0
    P0_R0_ALE_DROP:0
    P0_R0_ALE_ULALORY_DROP:0
    P0_Rx_八 位位组:27358741
    P0_RTX_GOOD_FRAMES:319491
    P0_RTX_broadcast_frames:5.
    P0_RTX_MULTICAST_FRAMES:0
    P0_TX_八 位位组:145851474
    P0_TX_64B_FRAMES:134
    P0_TX_65_TO_127B_FRAMES:415049
    P0_R128_TO_255B_FRAMES:50252
    P0_R256_TO_511B_FRAMES:91486
    P0_TX_512_TO_1023B_FRAMES:60128
    P0_RTX_1024B_FRAMES:37504
    P0_NET_OBOTHY:173210215
    P0_Rx_Bottom_fifo_drop:0
    P0_Rx_PORT_MASK_DROP:0
    P0_Rx_top_fifo_drop:0
    P0_Rale_Rate_Limit_drop:0
    P0_R0_ALE_VID_ENTRY_DROP:0
    P0_ALE_DA_eq_sa_drop:0
    P0_ALE_BLOCK_DROP:0
    P0_ALE_SECURE_DROP:0
    P0_ALE_AUTH_DROP:0
    P0_ALE_UNKNOWN_UCAST:0
    P0_Rale_unknown_ucast_bytes:0
    P0_ALE_UNKNOWN_mcast:0
    P0_Rale_unknown_mcast_bytes:0
    P0_ALE_UNKNOWN_bcast:0
    P0_Rale_unknown_bcast_bytes:0
    P0_ALE_POL_MATCH:0
    P0_ALE_POL_MATCH_RED:0
    P0_Rale_pol_match_黄色:0
    P0_ALE_mcast_sa_drop:0
    P0_ALE_DUAL_VLAN_DROP:0
    P0_Rale_len_err_drop:0
    P0_ALE_IP_NEXT_HDR_Drop:0
    P0_Rale_IPV4_FRAG_DROP:0
    P0_RTX_mem_protect_err:0
    P0_RTX_pri0:319491
    P0_RTX_pri1:0
    P0_RTX_pri2:0
    P0_RTX_pri3:0
    P0_RTX_pri4:0
    P0_RTX_pri5:0
    P0_RTX_pri6:0
    P0_RTX_pri7:0
    P0_RTX_pri0_bcnt:145851474
    P0_RTX_pri1_bcnt:0
    P0_RTX_pri2_bcnt:0
    P0_RTX_pri3_bcnt:0
    P0_RTX_pri4_bcnt:0
    P0_RTX_pri5_bcnt:0
    P0_RTX_pri6_bcnt:0
    P0_RTX_pri7_bcnt:0
    P0_RTX_pri0_DROP:0
    P0_RTX_pri1_DROP:0
    P0_RTX_pri2_DROP:0
    P0_RTX_pri3_DROP:0
    P0_RTX_pri4_DROP:0
    P0_RTX_pri5_DROP:0
    P0_RTX_pri6_DROP:0
    P0_RTX_pri7_drop:0
    P0_RTX_pri0_DROP_bcnt:0
    P0_RTX_pri1_DROP_bcnt:0
    P0_RTX_pri2_DROP_bcnt:0
    P0_RTX_pri3_DROP_bcnt:0
    P0_RTX_pri4_DROP_bcnt:0
    P0_RTX_pri5_DROP_bcnt:0
    P0_RTX_pri6_DROP_bcnt:0
    P0_RTX_pri7_drop_bcnt:0
    第287章
    RX_BROADCAST_FRAMES:3.
    RX_MULTICAST_FRAMES:19
    RX_PAUSE_FRAMES:0
    RX_CRC_ERRORS:0
    RX_ALIGN_CODE_ERRORS:0
    RX_OMNIGLE_FRAMES:0
    RX_Jabber_frames:0
    rx_undersize_frames:0
    rx_partitions:0
    第19章
    ALE_OVERLIFN_DROP:0
    RX_八 位位组:29238
    tx_good_frames:3240
    tx_broadcast_frames:85
    TX_MULTICAST_FRAMES:2843
    tx_pause_frames:0
    tx_defered_frames:0
    tx_conflict_frames:0
    tx_single_coll_frames:0
    tx_mult_coll_frames:0
    tx_overtravel_conflicts:0
    tx_lay_conflicts:0
    RX_IPG_ERROR:0
    tx_carrier_sense_errors:0
    TX_八 位位组:1632048
    TX_64B_FRAMES:128
    TX_65_TO_127B_FRAMES:576
    TX_128_TO_255B_FRAMES:8.
    tx_256_to_511B_frames:0
    TX_512_TO_1023B_FRAMES:2815
    TX_1024B_FRAMES:0
    NET_COBOTS:1661286
    rx_bottom_fifo_drop:0
    RX_PORT_MASK_DROP:19
    rx_top_fifo_drop:0
    ALE_RATE_LIMIT_DROP:0
    ALE_VID_ENGLISION_DROP:0
    ale_da_eq_sa_drop:0
    ALE_BLOCK_DROP:0
    ALE_SECURE_DROP:0
    ALE_AUTH_DROP:0
    265.
    ALE_UNKNOWN_ucast_bytes:26422
    ale_unknown_mcast:19
    ALE_UNKNOWN_mcast_bytes:2624
    ALE_UNKNOWN_bcast:3.
    ALE_UNKNOWN_bcast_bytes:192
    ALE_POL_MATCH:0
    ALE_pol_match_red:0
    ALE_pol_match_yellow:0
    ale_mcast_sa_drop:0
    ALE_DUAL_VLAN_DROP:0
    ale_len_err_drop:0
    ALE_IP_NEXT_HDR_Drop:0
    ALE_IPV4_FRAG_DROP:0
    iet_rx_assembly_err:0
    IET_rx_assembly_ok:0
    IET_Rx_SMD_err:140
    iET_rx_frag:0
    IET_TX_HOLD:0
    iET_TX_frag:0
    tx_mem_protect_err:0
    tx_pri0:3240
    tx_pri1:0
    tx_pri2:0
    tx_pri3:0
    tx_pri4:0
    tx_pri5:0
    tx_pri6:0
    tx_pri7:0
    tx_pri0_bcnt:1632048
    tx_pri1_bcnt:0
    tx_pri2_bcnt:0
    tx_pri3_bcnt:0
    tx_pri4_bcnt:0
    tx_pri5_bcnt:0
    tx_pri6_bcnt:0
    tx_pri7_bcnt:0
    tx_pri0_drop:0
    tx_pri1_drop:0
    tx_pri2_drop:0
    tx_pri3_drop:0
    tx_pri4_drop:0
    tx_pri5_drop:0
    tx_pri6_drop:0
    tx_pri7_drop:0
    tx_pri0_drop_bcnt:0
    tx_pri1_drop_bcnt:0
    tx_pri2_drop_bcnt:0
    tx_pri3_drop_bcnt:0
    tx_pri4_drop_bcnt:0
    tx_pri5_drop_bcnt:0
    tx_pri6_drop_bcnt:0
    tx_pri7_drop_bcnt:0

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiulin:

    iet_rx_sdm_err:140

    在 TRM 中查看此统计数据的详细信息、似乎这与 IET (穿插快速流量)有关。 是否设置了某种 IET 配置?  

    此外、是否在测试环境中设置了 IET_ENABLE?  

    [引述 userid="633083" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510008/am620-q1-how-to-enable-eth-log-how-to-check-the-eth-status/5807954 #5807954"]  1.如何解决 CRC 错误? 因为此问题仅在 iperf3在85摄氏度的高温下运行一天之后出现。

    发生这种情况时、您是否看到 rx_crc_error 计数器在递增? 高温应用于您的整个定制电路板还是仅应用于 AM620-Q1处理器? 据我所知、AM62x 处理器应该已 在100摄氏度的温度下通过 CPSW iperf 功能测试、因此电路板上可能有一个元件(可能是您的以太网 PHY?) 在85°C 下可能无法正常工作? 虽然我无法评论  PHY 芯片 rtl9010、因为它不是 TI 器件、但可能值得检查您是否可以从该 PHY 读取任何寄存器、表明正在发送和接收数据包。

    当我尝试不启用 PHY 芯片 RGMIIl9010寄存器0xd04a 位2 (RXC_TIMING、为 RXC 锁存 RXD 添加2ns 延迟)时、现象与此相同、tcpdump 只能捕获发送的数据包、无法捕获接收到的数据包。[/quick]

    请注意、目标是引入2ns 延迟、以在时钟和数据线之间产生偏移量(如果尚未做到这一点)、这通常是出现 RX CRC 错误的主要原因。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

      1. 您是否设置了某种 IET 配置?  

      -->我没有设置、平台缺省值是否启用它? 如何打开它? 如何关闭它? 如何检查它是否打开?

      2. 下一次我重现这个问题时,我会检查 CRC 错误和 PHY 接收/发送数据包。

      3. 请注意、目标是引入2ns 延迟、以在时钟和数据线之间产生偏移量(如果尚未这样做)、这通常是导致 RX CRC 错误的主要原因。

      -->如果不启用 PHY 芯片 rtl9010寄存器0xd04a bit2、ping 命令失败、没有 CRC 错误、只需具有 iet_rx_sdm_err :140。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiulin:

    [引述 userid="633083" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510008/am620-q1-how-to-enable-eth-log-how-to-check-the-eth-status/5810415 #5810415"]   2. 下一次我重现此问题时,我将检查 CRC 错误和 PHY 接收/发送数据包。

    好的、完成后请告诉我。

    在应用高温时、它是应用于整个定制主板还是仅应用于 AM620-Q1处理器?

    你能否确认上述问题?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

       1.整个电路板放在高温箱内。

        2.--> 我没有设置、平台默认是否启用它? 如何打开它? 如何关闭它? 如何检查它是否打开?

           您能回答这个问题吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiulin:

    [引述 userid="633083" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510008/am620-q1-how-to-enable-eth-log-how-to-check-the-eth-status/5810415 #5810415"]

      1. 您是否设置了某种 IET 配置?  

      -->我没有设置、平台缺省值是否启用它? 如何打开它? 如何关闭它? 如何检查它是否打开?

    此外、是否在测试环境中设置了 IET_ENABLE?  [/报价]

    我最初想到的是、如果您可以检查是否在测试环境中设置了 IET_ENABLE (请不要进行任何更改、只需检查它当前的配置情况)。 如屏幕截图所示、IET_ENABLE 位位于寄存器地址 00020004h 的 CPSW_CONTROL_REG 寄存器中。 您可以执行"devmem2 0x00020004"来读取寄存器的内容、并检查 IET_ENABLE 位是否配置为什么。

      1. 整个电路板都放置在高温处理室内。
    据我所知、AM62x 处理器应已 在高达100摄氏度的温度下通过 CPSW iperf 功能测试、因此电路板上可能有一个元件(可能是您的以太网 PHY?) 在85°C 下可能无法正常工作? 虽然我无法评论  PHY 芯片 rtl9010、因为它不是 TI 器件、但可能值得检查您是否可以从此 PHY 读取任何寄存器、表明正在发送和接收数据包。

    电路板上是否有另一个元件在高温下可能会出现故障? 如前所述、也许会检查 PHY 寄存器以确保 PHY 正常工作。 这与 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1506023/am620-q1-am620-q1-high-temperature-85-degrees-celsius-eth-iperf-test-eth-driver-crash-issue 有关 吗?

    -道林

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

       发生这个问题后、我尝试正常读取和写入 PHY 的寄存器、还尝试再次打开和关闭 PHY 芯片、重新初始化它、但结果仍然是它可以发送但无法接收。 只有通过重新启动 AM62x、才能正常发送和接收数据。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiulin:  

    据我所知、AM62x 处理器应已 通过 CPSW iperf 功能测试、温度高达100摄氏度、因此您的电路板上可能有一个元件(可能是您的以太网 PHY?) 在85°C 下可能无法正常工作? 虽然我无法评论  PHY 芯片 rtl9010、因为它不是 TI 器件、但可能值得检查您是否可以从此 PHY 读取任何寄存器、表明正在发送和接收数据包。

    您是否检查了 PHY 寄存器是否显示在问题发生后接收到了数据包?

    -道林