Thread 中讨论的其他器件:AM620-Q1
工具/软件:
尊敬的专家
使用 iperf3进行一段时间测试后、可能会断开连接。 断开连接后、我尝试使用 ping 命令来测试是否可以连接到主机、但发现无法 ping 主机。 我尝试重新启动 phy 设备、但 ping 命令仍然失败。 我检查了内核日志、没有找到任何与 eth (Mac)相关的消息。 我想知道如何检查 MAC 的状态以及如何打开与 MAC 相关的日志?
谢谢、
刘秀林
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的专家
使用 iperf3进行一段时间测试后、可能会断开连接。 断开连接后、我尝试使用 ping 命令来测试是否可以连接到主机、但发现无法 ping 主机。 我尝试重新启动 phy 设备、但 ping 命令仍然失败。 我检查了内核日志、没有找到任何与 eth (Mac)相关的消息。 我想知道如何检查 MAC 的状态以及如何打开与 MAC 相关的日志?
谢谢、
刘秀林
您好、Daolin Qiu
ethtool -i eth0 msg:
root@fvt-5g-tbox:~# ethtool -i eth0
司机:am65-cpsw-nuss
版本:6.6.32-ti
固件版本:
扩展 ROM 版本:
总线信息:8000000.Ethernet
支持统计:是
支持测试:否
支持-EEPROM-ACCESS:不支持
支持-register-dump:可以
支持-priv-flags:是
谢谢、
root@fvt-5g-tbox:~# ethtool eth0
eth0设置:
支持的端口:[ mii ]
支持的链路模式:1000BaseT/Full
支持的暂停帧使用:对称
支持自动协商:可以
支持的 FEC 模式:未报告
广播的链路模式:1000BaseT/Full
广播的暂停帧使用:对称
广播的自动协商:是
广播 FEC 模式:未报告
链路伙伴广播的链路模式:1000BaseT/Full
链路伙伴广播的暂停帧使用:否
链路伙伴广播的自动协商:否
链路伙伴广播的 FEC 模式:未报告
速度:1000Mb/秒
双工:全双工
自动协商:打开
端口:mii
PHYAD:0
收发器:内部
支持唤醒:d.
唤醒:D
当前消息级别:0x000020f7 (8439)
如果 rx_err TX_err 硬件、则 DRV 探头链路断开
检测到链路:是
尊敬的 Daolin Qiu:
出现这个问题时、我尝试使用 tcpdump 工具捕获数据包。 PC 端能够接收和回复 ARP 数据包、而设备端仅发送 ARP 数据包而未接收这些数据包。 PHY 与 MAC 之间的时序不匹配是否导致? 是否可以通过任何方法来修改 MAC 接收的时序?
谢谢、
刘秀林
尊敬的 Xiulin:
PC 端能够接收和回复 ARP 数据包、而设备端仅发送 ARP 数据包而未接收这些数据包。 PHY 和 MAC 之间的时序不匹配是否导致?
感谢您分享之前的 ethtool 输出。 要仔细检查器件端的数据包是否丢弃了任何接收到的数据包、您应该使用"ethtool -S eth0"检查硬件 MAC 统计信息、并查看是否有任何 Rx CRC 错误或丢弃计数器在递增。 如果存在 Rx CRC 错误并且您使用 RGMII、需要确保 RGMII RX 时钟和 RGMII RX 数据线之间存在时序偏移。 有关更多详细信息、请参阅以下应用手册中的"6以太网 PHY 分析"部分: https://www.ti.com/lit/an/spradj8/spradj8.pdf
-道林
尊敬的 Daolin Qiu:
1.如何解决 CRC 错误? 因为这个问题只出现在 iperf3在85摄氏度的高温下运行一天之后。
2. 当我尝试不启用 PHY 芯片 rtl9010寄存器0xd04a 位2 (RGMIIRXC_TIMING、为 RXC 锁存 RXD 添加2ns 延迟)时、这种现象与此相同、tcpdump 只能捕获发送的数据包、而无法捕获接收到的数据包。 使用 ethtool - S eth0命令进行检查、发现 rx_crc_ errors 和 rx_good_frames 的计数没有增加、而 iet_rx_sdm_err 的计数增加。
NIC 统计信息:
P0_Rx_GOOD_FRAMES:335062
P0_Rx_BROADCAST_FRAMES:88
P0_Rx_MULTICAST_FRAMES:5687
P0_Rx_CRC_ERRORS:0
P0_Rx_NEUM_FRAMES:0
P0_Rx_undersize_frames:0
P0_R0_ALE_DROP:0
P0_R0_ALE_ULALORY_DROP:0
P0_Rx_八 位位组:27358741
P0_RTX_GOOD_FRAMES:319491
P0_RTX_broadcast_frames:5.
P0_RTX_MULTICAST_FRAMES:0
P0_TX_八 位位组:145851474
P0_TX_64B_FRAMES:134
P0_TX_65_TO_127B_FRAMES:415049
P0_R128_TO_255B_FRAMES:50252
P0_R256_TO_511B_FRAMES:91486
P0_TX_512_TO_1023B_FRAMES:60128
P0_RTX_1024B_FRAMES:37504
P0_NET_OBOTHY:173210215
P0_Rx_Bottom_fifo_drop:0
P0_Rx_PORT_MASK_DROP:0
P0_Rx_top_fifo_drop:0
P0_Rale_Rate_Limit_drop:0
P0_R0_ALE_VID_ENTRY_DROP:0
P0_ALE_DA_eq_sa_drop:0
P0_ALE_BLOCK_DROP:0
P0_ALE_SECURE_DROP:0
P0_ALE_AUTH_DROP:0
P0_ALE_UNKNOWN_UCAST:0
P0_Rale_unknown_ucast_bytes:0
P0_ALE_UNKNOWN_mcast:0
P0_Rale_unknown_mcast_bytes:0
P0_ALE_UNKNOWN_bcast:0
P0_Rale_unknown_bcast_bytes:0
P0_ALE_POL_MATCH:0
P0_ALE_POL_MATCH_RED:0
P0_Rale_pol_match_黄色:0
P0_ALE_mcast_sa_drop:0
P0_ALE_DUAL_VLAN_DROP:0
P0_Rale_len_err_drop:0
P0_ALE_IP_NEXT_HDR_Drop:0
P0_Rale_IPV4_FRAG_DROP:0
P0_RTX_mem_protect_err:0
P0_RTX_pri0:319491
P0_RTX_pri1:0
P0_RTX_pri2:0
P0_RTX_pri3:0
P0_RTX_pri4:0
P0_RTX_pri5:0
P0_RTX_pri6:0
P0_RTX_pri7:0
P0_RTX_pri0_bcnt:145851474
P0_RTX_pri1_bcnt:0
P0_RTX_pri2_bcnt:0
P0_RTX_pri3_bcnt:0
P0_RTX_pri4_bcnt:0
P0_RTX_pri5_bcnt:0
P0_RTX_pri6_bcnt:0
P0_RTX_pri7_bcnt:0
P0_RTX_pri0_DROP:0
P0_RTX_pri1_DROP:0
P0_RTX_pri2_DROP:0
P0_RTX_pri3_DROP:0
P0_RTX_pri4_DROP:0
P0_RTX_pri5_DROP:0
P0_RTX_pri6_DROP:0
P0_RTX_pri7_drop:0
P0_RTX_pri0_DROP_bcnt:0
P0_RTX_pri1_DROP_bcnt:0
P0_RTX_pri2_DROP_bcnt:0
P0_RTX_pri3_DROP_bcnt:0
P0_RTX_pri4_DROP_bcnt:0
P0_RTX_pri5_DROP_bcnt:0
P0_RTX_pri6_DROP_bcnt:0
P0_RTX_pri7_drop_bcnt:0
第287章
RX_BROADCAST_FRAMES:3.
RX_MULTICAST_FRAMES:19
RX_PAUSE_FRAMES:0
RX_CRC_ERRORS:0
RX_ALIGN_CODE_ERRORS:0
RX_OMNIGLE_FRAMES:0
RX_Jabber_frames:0
rx_undersize_frames:0
rx_partitions:0
第19章
ALE_OVERLIFN_DROP:0
RX_八 位位组:29238
tx_good_frames:3240
tx_broadcast_frames:85
TX_MULTICAST_FRAMES:2843
tx_pause_frames:0
tx_defered_frames:0
tx_conflict_frames:0
tx_single_coll_frames:0
tx_mult_coll_frames:0
tx_overtravel_conflicts:0
tx_lay_conflicts:0
RX_IPG_ERROR:0
tx_carrier_sense_errors:0
TX_八 位位组:1632048
TX_64B_FRAMES:128
TX_65_TO_127B_FRAMES:576
TX_128_TO_255B_FRAMES:8.
tx_256_to_511B_frames:0
TX_512_TO_1023B_FRAMES:2815
TX_1024B_FRAMES:0
NET_COBOTS:1661286
rx_bottom_fifo_drop:0
RX_PORT_MASK_DROP:19
rx_top_fifo_drop:0
ALE_RATE_LIMIT_DROP:0
ALE_VID_ENGLISION_DROP:0
ale_da_eq_sa_drop:0
ALE_BLOCK_DROP:0
ALE_SECURE_DROP:0
ALE_AUTH_DROP:0
265.
ALE_UNKNOWN_ucast_bytes:26422
ale_unknown_mcast:19
ALE_UNKNOWN_mcast_bytes:2624
ALE_UNKNOWN_bcast:3.
ALE_UNKNOWN_bcast_bytes:192
ALE_POL_MATCH:0
ALE_pol_match_red:0
ALE_pol_match_yellow:0
ale_mcast_sa_drop:0
ALE_DUAL_VLAN_DROP:0
ale_len_err_drop:0
ALE_IP_NEXT_HDR_Drop:0
ALE_IPV4_FRAG_DROP:0
iet_rx_assembly_err:0
IET_rx_assembly_ok:0
IET_Rx_SMD_err:140
iET_rx_frag:0
IET_TX_HOLD:0
iET_TX_frag:0
tx_mem_protect_err:0
tx_pri0:3240
tx_pri1:0
tx_pri2:0
tx_pri3:0
tx_pri4:0
tx_pri5:0
tx_pri6:0
tx_pri7:0
tx_pri0_bcnt:1632048
tx_pri1_bcnt:0
tx_pri2_bcnt:0
tx_pri3_bcnt:0
tx_pri4_bcnt:0
tx_pri5_bcnt:0
tx_pri6_bcnt:0
tx_pri7_bcnt:0
tx_pri0_drop:0
tx_pri1_drop:0
tx_pri2_drop:0
tx_pri3_drop:0
tx_pri4_drop:0
tx_pri5_drop:0
tx_pri6_drop:0
tx_pri7_drop:0
tx_pri0_drop_bcnt:0
tx_pri1_drop_bcnt:0
tx_pri2_drop_bcnt:0
tx_pri3_drop_bcnt:0
tx_pri4_drop_bcnt:0
tx_pri5_drop_bcnt:0
tx_pri6_drop_bcnt:0
tx_pri7_drop_bcnt:0
谢谢
尊敬的 Xiulin:
iet_rx_sdm_err:140
在 TRM 中查看此统计数据的详细信息、似乎这与 IET (穿插快速流量)有关。 是否设置了某种 IET 配置?


此外、是否在测试环境中设置了 IET_ENABLE?

发生这种情况时、您是否看到 rx_crc_error 计数器在递增? 高温应用于您的整个定制电路板还是仅应用于 AM620-Q1处理器? 据我所知、AM62x 处理器应该已 在100摄氏度的温度下通过 CPSW iperf 功能测试、因此电路板上可能有一个元件(可能是您的以太网 PHY?) 在85°C 下可能无法正常工作? 虽然我无法评论 PHY 芯片 rtl9010、因为它不是 TI 器件、但可能值得检查您是否可以从该 PHY 读取任何寄存器、表明正在发送和接收数据包。
当我尝试不启用 PHY 芯片 RGMIIl9010寄存器0xd04a 位2 (RXC_TIMING、为 RXC 锁存 RXD 添加2ns 延迟)时、现象与此相同、tcpdump 只能捕获发送的数据包、无法捕获接收到的数据包。[/quick]请注意、目标是引入2ns 延迟、以在时钟和数据线之间产生偏移量(如果尚未做到这一点)、这通常是出现 RX CRC 错误的主要原因。
-道林
尊敬的 Daolin Qiu:
1. 您是否设置了某种 IET 配置?
-->我没有设置、平台缺省值是否启用它? 如何打开它? 如何关闭它? 如何检查它是否打开?
2. 下一次我重现这个问题时,我会检查 CRC 错误和 PHY 接收/发送数据包。
3. 请注意、目标是引入2ns 延迟、以在时钟和数据线之间产生偏移量(如果尚未这样做)、这通常是导致 RX CRC 错误的主要原因。
-->如果不启用 PHY 芯片 rtl9010寄存器0xd04a bit2、ping 命令失败、没有 CRC 错误、只需具有 iet_rx_sdm_err :140。
谢谢。
尊敬的 Xiulin:
[引述 userid="633083" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510008/am620-q1-how-to-enable-eth-log-how-to-check-the-eth-status/5810415 #5810415"] 2. 下一次我重现此问题时,我将检查 CRC 错误和 PHY 接收/发送数据包。好的、完成后请告诉我。
在应用高温时、它是应用于整个定制主板还是仅应用于 AM620-Q1处理器?
你能否确认上述问题?
-道林
尊敬的 Daolin Qiu:
1.整个电路板放在高温箱内。
2.--> 我没有设置、平台默认是否启用它? 如何打开它? 如何关闭它? 如何检查它是否打开?
您能回答这个问题吗?
谢谢、
尊敬的 Xiulin:
[引述 userid="633083" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510008/am620-q1-how-to-enable-eth-log-how-to-check-the-eth-status/5810415 #5810415"]1. 您是否设置了某种 IET 配置?
-->我没有设置、平台缺省值是否启用它? 如何打开它? 如何关闭它? 如何检查它是否打开?
此外、是否在测试环境中设置了 IET_ENABLE? [/报价]我最初想到的是、如果您可以检查是否在测试环境中设置了 IET_ENABLE (请不要进行任何更改、只需检查它当前的配置情况)。 如屏幕截图所示、IET_ENABLE 位位于寄存器地址 00020004h 的 CPSW_CONTROL_REG 寄存器中。 您可以执行"devmem2 0x00020004"来读取寄存器的内容、并检查 IET_ENABLE 位是否配置为什么。
1. 整个电路板都放置在高温处理室内。据我所知、AM62x 处理器应已 在高达100摄氏度的温度下通过 CPSW iperf 功能测试、因此电路板上可能有一个元件(可能是您的以太网 PHY?) 在85°C 下可能无法正常工作? 虽然我无法评论 PHY 芯片 rtl9010、因为它不是 TI 器件、但可能值得检查您是否可以从此 PHY 读取任何寄存器、表明正在发送和接收数据包。电路板上是否有另一个元件在高温下可能会出现故障? 如前所述、也许会检查 PHY 寄存器以确保 PHY 正常工作。 这与 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1506023/am620-q1-am620-q1-high-temperature-85-degrees-celsius-eth-iperf-test-eth-driver-crash-issue 有关 吗?
-道林
[/quote]
尊敬的 Daolin Qiu:
发生这个问题后、我尝试正常读取和写入 PHY 的寄存器、还尝试再次打开和关闭 PHY 芯片、重新初始化它、但结果仍然是它可以发送但无法接收。 只有通过重新启动 AM62x、才能正常发送和接收数据。
谢谢
尊敬的 Xiulin:
据我所知、AM62x 处理器应已 通过 CPSW iperf 功能测试、温度高达100摄氏度、因此您的电路板上可能有一个元件(可能是您的以太网 PHY?) 在85°C 下可能无法正常工作? 虽然我无法评论 PHY 芯片 rtl9010、因为它不是 TI 器件、但可能值得检查您是否可以从此 PHY 读取任何寄存器、表明正在发送和接收数据包。
您是否检查了 PHY 寄存器是否显示在问题发生后接收到了数据包?
-道林