请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
你(们)好
客户遇到一个问题、他们使用连接到外部开关的 AM62 RMII。
但 RX 和 TX 数据不处于相反位置、这意味着 AM62 RX 连接到开关 TX、而 AM62 TX 连接到开关 RX。
AM62是否支持通过 padconfig 配置 RX 和 TX? 是否有任何其他方式交换引脚?
谢谢
Zekun