This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:RMII RX 和 TX 是否可以交换?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523725/am623-can-rmii-rx-and-tx-be-swap

器件型号:AM623
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好  

客户遇到一个问题、他们使用连接到外部开关的 AM62 RMII。

但 RX 和 TX 数据不处于相反位置、这意味着 AM62 RX 连接到开关 TX、而 AM62 TX 连接到开关 RX。

AM62是否支持通过 padconfig 配置 RX 和 TX? 是否有任何其他方式交换引脚?

谢谢

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Zekun

    感谢您的查询。

    引脚属性表中提供了每个引脚支持的功能、可以使用 SysConfig 进行配置。

    您描述的用例可能不受支持。

    此致、

    Sreenivasa.