This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:MIPI 通道/正负极交换

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1519902/tda4ven-q1-mipi-lane-pos-neg-swapping

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具/软件:

是否可以在 TDA4VEN 中交换 MIPI (CSI2和 DPI)的通道和 Pos-Neg?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    你指的是 CSIRX 还是 CSITX?

    我认为 CSIRX 允许更改通道位置、但不允许更改极性、而 CSITX 允许更改极性。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我询问了 CSIRX 和 DSITX。

    以下理解是否正确?

    • CSIRX   通道交换:可能、 极性交换:不可能
    • DSITX   通道交换:可能、 极性交换:可能

    如果 DSITX 可以改变极性、CSIRX 也可以改变极性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、CSITX 中无法进行通道交换。 它支持每个通道的输出通道数和极性更改、但通道位置无法更改。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下理解是否正确?

    • RX (CSI)       通道交换:可能、     极性交换:不能
    • TX (CSI/DSI)   通道交换:无法实现、 极性交换:可以

    如果正确、RX (CSI)的通道交换可能有哪些变体?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、是这样。 我建议参考 TRM 以了解有关可能变化的更多信息。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我选中了"SPRUJB3A.pdf"、并找到以下语句。


    以下规格是否正确?

    • RX (CSI)       通道交换:可能、 极性交换:可能
    • TX (CSI/DSI)   通道交换: 无法 实现、 极性交换:无法实现
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furuna-San:

    我真的怀疑 CSIRX 支持极性更改。 我认为 CSITX 支持此功能、但我要确认一下。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jadav-San、

    请确认极性是否可以变化、因为它会极大地影响电路设计和模式设计。

    我们期待 您的回答。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furuna-San:

    当然、我正在与硬件团队核实。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jadav-san:

    确认的状态是什么?

    我们目前正在研究原理图、希望您能在今天(JST 发布6月5日)前给出答复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furuna-San:

    与团队确认 CSIRX 可以同时支持 极性更改和通道位置更改等功能、而 CSITX 仅支持极性更改。  

    我建议参考 EVM 的原理图、并针对 CSITX 和 CSIRX 模块进行类似的连接。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jadav-san:

    感谢您的确认!

    我认为可以通过寄存器设置来改变极性和改变通道。 您能否向我提供一份说明这些设置规格的文档?

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furuna-San:

    TRM 中提供了这些寄存器、但请注意、当前的 CSIRX 驱动器可能不支持这些寄存器。

    此致、

    Brijesh