This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:MCU SDK 11.00.00.06构建错误

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514123/am625-mcu-sdk-11-00-00-06-build-error

器件型号:AM625
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:MCU PLUS SDK 11.00.00.06

#1。 gmake 所有 AM62x MCU 和 SDK11.00、出现如下错误:

文件夹中没有此类文件:

#2. 也无法刷写 SBL null

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    请告诉您从终端运行了什么命令?

    [报价 userid="35100" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514123/am625-mcu-sdk-11-00-00-06-build-error

    #2. 也无法刷写 SBL null

    [/报价]

    您需要构建 sbl_uart_uniflash_stage2映像以及 ipc_rpmsg_echo_linux appimage 以刷写 SBL NULL。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉您从终端运行了什么命令?

    MCU SDK 安装目录下的 gmake all。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    尝试运行以下命令、如果您遇到任何错误、请告诉我。

    gmake clean
    gmake all

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相同的

    gmake all > build.txt

    e2e.ti.com/.../7563.build.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我正在尝试在我这边重现这个问题 请等待一段时间恢复。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我已尝试运行与您在上面分享的相同命令。 我没有收到任何错误。

    您是否修改了 SDK 中的文件?

    也可以看到您正在使用 TI ARM CLANG v4.0.2 但建议的版本是 v4.0.1.

    请遵循  sdk_download 操作。  

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 MCU SDK11中、4.0.1 CLANG 下载链接错误地链接到3.2.3。

    TI CLANG 编译器工具链

    • 从以下链接下载 TI CLANG 编译器工具链4.0.1.LTS

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/latest/exports/docs/api_guide_am62x/SDK_DOWNLOAD_PAGE.html

    复制链接地址:

    https://dr-download.ti.com/software-development/ide-configuration-compiler-or-debugger/MD-ayxs93eZNN/3.2.2.LTS/ti_cgt_armllvm_3.2.2.LTS_windows-x64_installer.exe

    最好链接到所有 CLANG 版本的下载网络:

    https://www.ti.com/tool/download/ARM-CGT-CLANG 4.0.1.LTS

    版本10.01..00.33中存在相同的错误、该版本使用了 CLANG 3.2.2 CCS12.8.1

    在同一台计算机上的10.00.00.14中构建成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您的报告。 我已经提交了相同的 Jira 工单、它将在下一个 SDK 文档中修复。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    编译10.01..00.33时出现相同的错误、该编译使用 CLANG 3.2.2、CCS12.8.1

    我可以看到您在构建 EMMC stage2映像时遇到问题。

    请尝试以下命令一次、并告知我们结果。

    cd ${MCU+SDK}/examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang
    gmake all

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是:

    Windows PowerShell
    Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
    
    Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows
    
    PS C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang>
    PS C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang> gmake all
    Generating SysConfig files ...
    C:/ti/sysconfig_1.23.1/nodejs/node C:/ti/sysconfig_1.23.1/dist/cli.js --product C:/ti/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/.metadata/product.json --device AM62x --context r5fss0-0 --part Default --package AMC --output generated/ ../example.syscfg
    Running script...
    Validating...
    Generating Code (example.syscfg)...
    Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_dpl_config.c...
    Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_dpl_config.h...
    Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_drivers_config.c...
    Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_drivers_config.h...
    Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_drivers_open_close.c...
    Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_drivers_open_close.h...
    Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_pinmux_config.c...
    Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_power_clock_config.c...
    Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_board_config.c...
    Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_board_config.h...
    Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_board_open_close.c...
    Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_board_open_close.h...
    Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_config.c...
    Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_config.h...
    Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_open_close.c...
    Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_open_close.h...
    Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_soc.c...
    Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_lwipif.c...
    Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_lwipif.h...
    C:/ti/ccs2011/ccs/utils/cygwin/mkdir -p obj/release
     Compiling: am62x:r5fss0-0:nortos:ti-arm-clang sbl_emmc_linux_stage2.release.out: ../main.c
    C:/ti/ccs2011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.2.LTS/bin/tiarmclang -c -mcpu=cortex-r5 -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv3-d16 -mthumb -Wall -Werror -g -Wno-gnu-variable-sized-type-not-at-end -Wno-unused-function  -Os  -IC:/ti/ccs2011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.2.LTS/include/c -IC:/ti/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/source -Igenerated   -DSOC_AM62X   -MMD -o obj/release//main.obj ../main.c
     .
     Linking: am62x:r5fss0-0:nortos:ti-arm-clang sbl_emmc_linux_stage2.release.out ...
    C:/ti/ccs2011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.2.LTS/bin/tiarmclang   -Wl,--diag_suppress=10063 -Wl,--priority -Wl,--ram_model -Wl,--reread_libs     -Wl,-iC:/ti/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/source/kernel/nortos/lib -Wl,-iC:/ti/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/source/drivers/lib -Wl,-iC:/ti/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/source/drivers/device_manager/sciclient_direct/sbl/lib -Wl,-iC:/ti/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/source/drivers/device_manager/rm_pm_hal/sbl/lib -Wl,-iC:/ti/ccs2011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.2.LTS/lib   -Wl,-m=sbl_emmc_linux_stage2.release.map -o sbl_emmc_linux_stage2.release.out obj/release/main.obj obj/release/ti_drivers_config.obj obj/release/ti_drivers_open_close.obj obj/release/ti_board_config.obj obj/release/ti_board_open_close.obj obj/release/ti_dpl_config.obj obj/release/ti_pinmux_config.obj obj/release/ti_power_clock_config.obj -lsciclient_direct_sbl.am62x.r5f.ti-arm-clang.release.lib -lrm_pm_hal_sbl.am62x.r5f.ti-arm-clang.release.lib   -lnortos.am62x.r5f.ti-arm-clang.release.lib -ldrivers.am62x.r5f.ti-arm-clang.release.lib -llibc.a -llibsysbm.a   linker.cmd
    tiarmclang: error: no such file or directory: 'obj/release/ti_drivers_config.obj'
    tiarmclang: error: no such file or directory: 'obj/release/ti_drivers_open_close.obj'
    tiarmclang: error: no such file or directory: 'obj/release/ti_board_config.obj'
    tiarmclang: error: no such file or directory: 'obj/release/ti_board_open_close.obj'
    tiarmclang: error: no such file or directory: 'obj/release/ti_dpl_config.obj'
    tiarmclang: error: no such file or directory: 'obj/release/ti_pinmux_config.obj'
    tiarmclang: error: no such file or directory: 'obj/release/ti_power_clock_config.obj'
    xdctools_3_23_04_60\gmake.exe: *** [sbl_emmc_linux_stage2.release.out] Error 1
    PS C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我已经尝试过相同的方法并能够成功构建二进制文件、请参阅以下日志。

    $ gmake all 
    C:/ti/CCS_VS/ccs2011/ccs/utils/cygwin/mkdir -p obj/release/
    Generating SysConfig files ...
    C:/ti/Sysconfig/sysconfig_1.23.0/nodejs/node C:/ti/Sysconfig/sysconfig_1.23.0/dist/cli.js --product C:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/.metadata/product.json --device AM62x --context r5fss0-0 --part Default --package AMC --output generated/ ../example.syscfg
    Running script...
    Validating...
    Generating Code (example.syscfg)...
    Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_dpl_config.c...
    Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_dpl_config.h...
    Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_drivers_config.c...
    Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_drivers_config.h...
    Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_drivers_open_close.c...
    Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_drivers_open_close.h...
    Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_pinmux_config.c...Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_power_clock_config.c...
    Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_board_config.c... 
    Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_board_config.h... 
    Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_board_open_close.c...
    Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_board_open_close.h...
    Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_config.c...  
    Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_config.h...  
    Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_open_close.c...
    Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_open_close.h...
    Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_soc.c...     
    Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_lwipif.c...  
    Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_lwipif.h...  
     .
     Linking: am62x:r5fss0-0:nortos:ti-arm-clang sbl_emmc_linux_stage2.release.out ...
    C:/ti/CCS_VS/ccs2011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.2.LTS/bin/tiarmclang   -Wl,--diag_suppress=10063 -Wl,--priority -Wl,--ram_model -Wl,--reread_libs     -Wl,-iC:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/source/kernel/nortos/lib -Wl,-iC:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/source/drivers/lib -Wl,-iC:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/source/drivers/device_manager/sciclient_direct/sbl/lib -Wl,-iC:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/source/drivers/device_manager/rm_pm_hal/sbl/lib -Wl,-iC:/ti/CCS_VS/ccs2011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.2.LTS/lib   -Wl,-m=sbl_emmc_linux_stage2.release.map -o sbl_emmc_linux_stage2.release.out obj/release/main.obj obj/release/ti_drivers_config.obj obj/release/ti_drivers_open_close.obj obj/release/ti_board_config.obj obj/release/ti_board_open_close.obj obj/release/ti_dpl_config.obj obj/release/ti_pinmux_config.obj obj/release/ti_power_clock_config.obj -lsciclient_direct_sbl.am62x.r5f.ti-arm-clang.release.lib -lrm_pm_hal_sbl.am62x.r5f.ti-arm-clang.release.lib   -lnortos.am62x.r5f.ti-arm-clang.release.lib -ldrivers.am62x.r5f.ti-arm-clang.release.lib -llibc.a -llibsysbm.a   linker.cmd
     Linking: am62x:r5fss0-0:nortos:ti-arm-clang sbl_emmc_linux_stage2.release.out Done !!!
     .
     Boot image: am62x:r5fss0-0:nortos:ti-arm-clang C:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_emmc_linux_stage2.release.appimage ...
    C:/ti/Sysconfig/sysconfig_1.23.0/nodejs/node C:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/tools/boot/out2rprc/elf2rprc.js sbl_emmc_linux_stage2.release.out 0x0B000010>> temp_stdout_release.txt     
    C:/ti/CCS_VS/ccs2011/ccs/utils/cygwin/cp sbl_emmc_linux_stage2.release.rprc sbl_emmc_linux_stage2.release.rprc_tmp
    C:/ti/CCS_VS/ccs2011/ccs/utils/cygwin/rm -f sbl_emmc_linux_stage2.release.rprc
    C:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/tools/boot/xipGen/xipGen.exe -i sbl_emmc_linux_stage2.release.rprc_tmp -o sbl_emmc_linux_stage2.release.rprc -x sbl_emmc_linux_stage2.release.rprc_xip --flash-start-addr 0x60000000 -v > temp_stdout_release.txt
    C:/ti/Sysconfig/sysconfig_1.23.0/nodejs/node C:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/tools/boot/multicoreImageGen/multicoreImageGen.js --devID 55 --out sbl_emmc_linux_stage2.release.appimage sbl_emmc_linux_stage2.release.rprc@4  >> temp_stdout_release.txt
    C:/ti/Sysconfig/sysconfig_1.23.0/nodejs/node C:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/tools/boot/multicoreImageGen/multicoreImageGen.js --devID 55 --out sbl_emmc_linux_stage2.release.appimage_xip sbl_emmc_linux_stage2.release.rprc_xip@4  >> temp_stdout_release.txt
    python C:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/tools/boot/signing/appimage_x509_cert_gen.py --bin sbl_emmc_linux_stage2.release.appimage --authtype 0  --loadaddr 84000000 --key C:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/tools/boot/signing/app_degenerateKey.pem --output sbl_emmc_linux_stage2.release.appimage.hs_fs --keyversion 1.5
    Generating certificate for sbl_emmc_linux_stage2.release.appimage ...
    C:/ti/CCS_VS/ccs2011/ccs/utils/cygwin/rm -f sbl_emmc_linux_stage2.release.rprc_tmp
    C:/ti/CCS_VS/ccs2011/ccs/utils/cygwin/rm -f temp_stdout_release.txt
     Boot image: am62x:r5fss0-0:nortos:ti-arm-clang C:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_emmc_linux_stage2.release.appimage Done !!!
     .
     Boot image: am62x:r5fss0-0:nortos:ti-arm-clang C:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_emmc_linux_stage2.release.appimage.hs_fs Done !!!

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    请分享 Makefile  和 makefile_ccs_bootimage_gen SBL EMMC Linux stage2示例。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有改变它
    e2e.ti.com/.../am62x_2D00_sk_2D00_lp.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    尝试使用以下命令清除同一目录中的所有文件并再次重建。

    cd ${MCU+SDK}/examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang
    gmake clean
    gmake all

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    清洁:

    根据错误、发布文件夹中不需要.obj、  

    从构建日志中会生成这些文件、但不会编译这些文件。  

    这些文件包含到 makefile 文件中的工程中。

    然后、我将生成的\文件夹向上移动到如下路径中、它现在可以成功构建。

    如果未更改为上部、则生成休息板文件夹上的问题相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查您正在使用的 gmake 版本。 该值应大于3.81。 理想情况下、您应该使用 CCS 安装附带的 gmake。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_eMMC_linux_multistage\sbl_eMMC_linux_stage2\am62x-sip-sk\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang>gmake -v
    GNU make 3.81
    版权所有(C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    这是免费软件;请参阅复制条件的来源。
    不提供任何保证;甚至不适用于适销性或适用性
    特殊用途。

    此程序是为 Windows32构建的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它应该大于3.81. 理想情况下、您应该使用 CCS 安装附带的 gmake。

    这就是问题所在。 在我的旧环境中、是指向 XDCTOOL 文件夹的。 更改为 CCS 安装、可以立即构建。