Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:MCU PLUS SDK 11.00.00.06
#1。 gmake 所有 AM62x MCU 和 SDK11.00、出现如下错误:
文件夹中没有此类文件:
#2. 也无法刷写 SBL null
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tony:
请告诉您从终端运行了什么命令?
[报价 userid="35100" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514123/am625-mcu-sdk-11-00-00-06-build-error#2. 也无法刷写 SBL null
[/报价]您需要构建 sbl_uart_uniflash_stage2映像以及 ipc_rpmsg_echo_linux appimage 以刷写 SBL NULL。
此致、
Tushar
请告诉您从终端运行了什么命令?
MCU SDK 安装目录下的 gmake all。
相同的
gmake all > build.txt
尊敬的 Tony:
我已尝试运行与您在上面分享的相同命令。 我没有收到任何错误。
您是否修改了 SDK 中的文件?
也可以看到您正在使用 TI ARM CLANG v4.0.2 但建议的版本是 v4.0.1.
请遵循 sdk_download 操作。
此致、
Tushar
在 MCU SDK11中、4.0.1 CLANG 下载链接错误地链接到3.2.3。
复制链接地址:
https://dr-download.ti.com/software-development/ide-configuration-compiler-or-debugger/MD-ayxs93eZNN/3.2.2.LTS/ti_cgt_armllvm_3.2.2.LTS_windows-x64_installer.exe
最好链接到所有 CLANG 版本的下载网络:
https://www.ti.com/tool/download/ARM-CGT-CLANG 4.0.1.LTS
版本10.01..00.33中存在相同的错误、该版本使用了 CLANG 3.2.2 CCS12.8.1
在同一台计算机上的10.00.00.14中构建成功。
尊敬的 Tony:
编译10.01..00.33时出现相同的错误、该编译使用 CLANG 3.2.2、CCS12.8.1
我可以看到您在构建 EMMC stage2映像时遇到问题。
请尝试以下命令一次、并告知我们结果。
cd ${MCU+SDK}/examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang gmake all
此致、
Tushar
这里是:
Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows PS C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang> PS C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang> gmake all Generating SysConfig files ... C:/ti/sysconfig_1.23.1/nodejs/node C:/ti/sysconfig_1.23.1/dist/cli.js --product C:/ti/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/.metadata/product.json --device AM62x --context r5fss0-0 --part Default --package AMC --output generated/ ../example.syscfg Running script... Validating... Generating Code (example.syscfg)... Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_dpl_config.c... Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_dpl_config.h... Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_drivers_config.c... Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_drivers_config.h... Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_drivers_open_close.c... Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_drivers_open_close.h... Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_pinmux_config.c... Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_power_clock_config.c... Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_board_config.c... Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_board_config.h... Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_board_open_close.c... Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_board_open_close.h... Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_config.c... Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_config.h... Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_open_close.c... Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_open_close.h... Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_soc.c... Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_lwipif.c... Writing C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_lwipif.h... C:/ti/ccs2011/ccs/utils/cygwin/mkdir -p obj/release Compiling: am62x:r5fss0-0:nortos:ti-arm-clang sbl_emmc_linux_stage2.release.out: ../main.c C:/ti/ccs2011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.2.LTS/bin/tiarmclang -c -mcpu=cortex-r5 -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv3-d16 -mthumb -Wall -Werror -g -Wno-gnu-variable-sized-type-not-at-end -Wno-unused-function -Os -IC:/ti/ccs2011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.2.LTS/include/c -IC:/ti/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/source -Igenerated -DSOC_AM62X -MMD -o obj/release//main.obj ../main.c . Linking: am62x:r5fss0-0:nortos:ti-arm-clang sbl_emmc_linux_stage2.release.out ... C:/ti/ccs2011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.2.LTS/bin/tiarmclang -Wl,--diag_suppress=10063 -Wl,--priority -Wl,--ram_model -Wl,--reread_libs -Wl,-iC:/ti/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/source/kernel/nortos/lib -Wl,-iC:/ti/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/source/drivers/lib -Wl,-iC:/ti/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/source/drivers/device_manager/sciclient_direct/sbl/lib -Wl,-iC:/ti/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/source/drivers/device_manager/rm_pm_hal/sbl/lib -Wl,-iC:/ti/ccs2011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.2.LTS/lib -Wl,-m=sbl_emmc_linux_stage2.release.map -o sbl_emmc_linux_stage2.release.out obj/release/main.obj obj/release/ti_drivers_config.obj obj/release/ti_drivers_open_close.obj obj/release/ti_board_config.obj obj/release/ti_board_open_close.obj obj/release/ti_dpl_config.obj obj/release/ti_pinmux_config.obj obj/release/ti_power_clock_config.obj -lsciclient_direct_sbl.am62x.r5f.ti-arm-clang.release.lib -lrm_pm_hal_sbl.am62x.r5f.ti-arm-clang.release.lib -lnortos.am62x.r5f.ti-arm-clang.release.lib -ldrivers.am62x.r5f.ti-arm-clang.release.lib -llibc.a -llibsysbm.a linker.cmd tiarmclang: error: no such file or directory: 'obj/release/ti_drivers_config.obj' tiarmclang: error: no such file or directory: 'obj/release/ti_drivers_open_close.obj' tiarmclang: error: no such file or directory: 'obj/release/ti_board_config.obj' tiarmclang: error: no such file or directory: 'obj/release/ti_board_open_close.obj' tiarmclang: error: no such file or directory: 'obj/release/ti_dpl_config.obj' tiarmclang: error: no such file or directory: 'obj/release/ti_pinmux_config.obj' tiarmclang: error: no such file or directory: 'obj/release/ti_power_clock_config.obj' xdctools_3_23_04_60\gmake.exe: *** [sbl_emmc_linux_stage2.release.out] Error 1 PS C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang>
尊敬的 Tony:
我已经尝试过相同的方法并能够成功构建二进制文件、请参阅以下日志。
$ gmake all C:/ti/CCS_VS/ccs2011/ccs/utils/cygwin/mkdir -p obj/release/ Generating SysConfig files ... C:/ti/Sysconfig/sysconfig_1.23.0/nodejs/node C:/ti/Sysconfig/sysconfig_1.23.0/dist/cli.js --product C:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/.metadata/product.json --device AM62x --context r5fss0-0 --part Default --package AMC --output generated/ ../example.syscfg Running script... Validating... Generating Code (example.syscfg)... Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_dpl_config.c... Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_dpl_config.h... Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_drivers_config.c... Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_drivers_config.h... Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_drivers_open_close.c... Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_drivers_open_close.h... Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_pinmux_config.c...Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_power_clock_config.c... Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_board_config.c... Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_board_config.h... Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_board_open_close.c... Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_board_open_close.h... Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_config.c... Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_config.h... Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_open_close.c... Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_open_close.h... Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_soc.c... Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_lwipif.c... Unchanged C:\ti\MCU_SDK\AM62x\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_emmc_linux_multistage\sbl_emmc_linux_stage2\am62x-sk-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\generated\ti_enet_lwipif.h... . Linking: am62x:r5fss0-0:nortos:ti-arm-clang sbl_emmc_linux_stage2.release.out ... C:/ti/CCS_VS/ccs2011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.2.LTS/bin/tiarmclang -Wl,--diag_suppress=10063 -Wl,--priority -Wl,--ram_model -Wl,--reread_libs -Wl,-iC:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/source/kernel/nortos/lib -Wl,-iC:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/source/drivers/lib -Wl,-iC:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/source/drivers/device_manager/sciclient_direct/sbl/lib -Wl,-iC:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/source/drivers/device_manager/rm_pm_hal/sbl/lib -Wl,-iC:/ti/CCS_VS/ccs2011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.2.LTS/lib -Wl,-m=sbl_emmc_linux_stage2.release.map -o sbl_emmc_linux_stage2.release.out obj/release/main.obj obj/release/ti_drivers_config.obj obj/release/ti_drivers_open_close.obj obj/release/ti_board_config.obj obj/release/ti_board_open_close.obj obj/release/ti_dpl_config.obj obj/release/ti_pinmux_config.obj obj/release/ti_power_clock_config.obj -lsciclient_direct_sbl.am62x.r5f.ti-arm-clang.release.lib -lrm_pm_hal_sbl.am62x.r5f.ti-arm-clang.release.lib -lnortos.am62x.r5f.ti-arm-clang.release.lib -ldrivers.am62x.r5f.ti-arm-clang.release.lib -llibc.a -llibsysbm.a linker.cmd Linking: am62x:r5fss0-0:nortos:ti-arm-clang sbl_emmc_linux_stage2.release.out Done !!! . Boot image: am62x:r5fss0-0:nortos:ti-arm-clang C:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_emmc_linux_stage2.release.appimage ... C:/ti/Sysconfig/sysconfig_1.23.0/nodejs/node C:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/tools/boot/out2rprc/elf2rprc.js sbl_emmc_linux_stage2.release.out 0x0B000010>> temp_stdout_release.txt C:/ti/CCS_VS/ccs2011/ccs/utils/cygwin/cp sbl_emmc_linux_stage2.release.rprc sbl_emmc_linux_stage2.release.rprc_tmp C:/ti/CCS_VS/ccs2011/ccs/utils/cygwin/rm -f sbl_emmc_linux_stage2.release.rprc C:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/tools/boot/xipGen/xipGen.exe -i sbl_emmc_linux_stage2.release.rprc_tmp -o sbl_emmc_linux_stage2.release.rprc -x sbl_emmc_linux_stage2.release.rprc_xip --flash-start-addr 0x60000000 -v > temp_stdout_release.txt C:/ti/Sysconfig/sysconfig_1.23.0/nodejs/node C:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/tools/boot/multicoreImageGen/multicoreImageGen.js --devID 55 --out sbl_emmc_linux_stage2.release.appimage sbl_emmc_linux_stage2.release.rprc@4 >> temp_stdout_release.txt C:/ti/Sysconfig/sysconfig_1.23.0/nodejs/node C:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/tools/boot/multicoreImageGen/multicoreImageGen.js --devID 55 --out sbl_emmc_linux_stage2.release.appimage_xip sbl_emmc_linux_stage2.release.rprc_xip@4 >> temp_stdout_release.txt python C:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/tools/boot/signing/appimage_x509_cert_gen.py --bin sbl_emmc_linux_stage2.release.appimage --authtype 0 --loadaddr 84000000 --key C:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/tools/boot/signing/app_degenerateKey.pem --output sbl_emmc_linux_stage2.release.appimage.hs_fs --keyversion 1.5 Generating certificate for sbl_emmc_linux_stage2.release.appimage ... C:/ti/CCS_VS/ccs2011/ccs/utils/cygwin/rm -f sbl_emmc_linux_stage2.release.rprc_tmp C:/ti/CCS_VS/ccs2011/ccs/utils/cygwin/rm -f temp_stdout_release.txt Boot image: am62x:r5fss0-0:nortos:ti-arm-clang C:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_emmc_linux_stage2.release.appimage Done !!! . Boot image: am62x:r5fss0-0:nortos:ti-arm-clang C:/ti/MCU_SDK/AM62x/mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16/examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_emmc_linux_stage2.release.appimage.hs_fs Done !!!
此致、
Tushar
尊敬的 Tony:
尝试使用以下命令清除同一目录中的所有文件并再次重建。
cd ${MCU+SDK}/examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang gmake clean gmake all
此致、
Tushar
PS C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16\examples\drivers\boot\sbl_eMMC_linux_multistage\sbl_eMMC_linux_stage2\am62x-sip-sk\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang>gmake -v
GNU make 3.81
版权所有(C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
这是免费软件;请参阅复制条件的来源。
不提供任何保证;甚至不适用于适销性或适用性
特殊用途。
此程序是为 Windows32构建的
它应该大于3.81. 理想情况下、您应该使用 CCS 安装附带的 gmake。
这就是问题所在。 在我的旧环境中、是指向 XDCTOOL 文件夹的。 更改为 CCS 安装、可以立即构建。