This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:在 SysConfig 中从唤醒域配置 MCU 域引脚

Guru**** 2328420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523182/am623-configuring-mcu-domain-pin-from-wake-domain-in-sysconfig

器件型号:AM623

工具/软件:

你(们)好

我正在尝试从唤醒域 R5配置 MCU 域外设引脚。  

我已经选中了 MCU 域外设框、可以看到 MCU 域中的引脚、如屏幕截图所示

我的疑问是、我是否还需要根据访问 MCU 引脚的要求配置 RAT?

此链接也建议使用 RAT、但我不清楚如何为外设和 GPIO 配置 RAT (如果需要)。

https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/latest/exports/docs/api_guide_am62x/MAIN_DOMAIN_PERIPHERAL_FROM_MCU.html

此致

Mayank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayank:

    Unknown 说:
    我的疑问是我是否还需要根据我访问 MCU 引脚的要求配置 RAT?

    我可以看到、您的最终目标是从 WKUP 域(使用 WKUP R5F)访问 MCU 域外设(在本例中为 MCU_I2C)。

    从地址介于0x0到0x7FFF_FFFF 之间的 R5的任何事务都将直接发送到 SoC (除非它以其内部端点为目标、例如 A/B TCM、其 VIM 和 RAT 配置)。 因此、对于上述用例、您不需要任何 RAT 配置。

    请参阅部分  7.2.2.6.3如何在 R5中使用 RAT 模块  了解更多详细信息。

    上面分享的链接告诉您使用 MCU 域(使用 M4F 内核)访问 MAIN /WKUP 域外设。  

    此致、

    Tushar