This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:Bitbake 构建错误

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1519441/tda4vh-q1-bitbake-build-error

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

无法在 openembedded 存储库中找到该工程。

9.2系统的易用性

运行./oelayer_setup.sh

克隆回购烘烤

 

克隆到/code/oe-layersetup/sources/bitbake 中...
致命: 未找到存储库'git.openembedded.org/.../'
Git 失败... 剩余尝试次数:4次   睡眠15秒

我收到了上述错误、可以看到它也不存在

它是否已弃用、我是否需要指向其他内容?

谢谢  

此致  

Gowtham

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowtham:

    您能否发送正在使用的配置文件?

    您可以使用 SDK 11.0吗?

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bitbake 问题现已解决、

    现在、我在运行 bitbake ti-vision-apps 时遇到了问题

    当我执行克隆 git vs https 时,我也看到了这个问题

    我们被困在这里、  

    你能对此发表评论吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowtham:

    这是因为服务器上不再支持 git 守护程序。

    您将需要像以下修补程序一样修补清单文件: https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/psdk_repo_manifests/commit/?h=main&id=427180f537947a869a6e8b64fd8b2902c390c894 

    另一种选择是切换到11.0 SDK 版本。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REPO init -u git.ti.com/.../psdk_repo_manifests.git -b REL.psdk.analytics.11.00.00.06 -m vision_apps_yocto.xml
    gerrit.googlesource.com/git-repo 下载存储库源代码

    ...新版本的 repo (2.54)是可用的。
    ...新版本可在:/home/gowtham_s/oe_layer_CICD/psdk_vision_apps/.repo/repo/repo
    ...启动器运行自:/usr/bin/repo
    !!! 启动器不可写。 请与您的 sysadmin 或 distro 联系
    !!! 以安装更新。


    清单:
    致命:找不到远程参考 refs/heads/REL.psdk.analysis.11.00.00.06
    清单:重试前睡眠4.0秒
    致命:无法获取 manifest git.ti.com/.../psdk_repo_manifests.git
    ============================================================================
    REPO 命令失败:UpdateManifestError
    无法同步清单 vision_apps_yocto.xml

    如何下载我们也无法下载的清单文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowtham:

    您是否正在转至11.0 版本或尝试修补文件?

    如果您尝试修补该文件、则只需编辑清单、并将 bbappend 附加到 psdk_repo_jestifs 配方中。

    如果您正在迁移、则应清除/删除已生成的所有工件并重新开始。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有移动到11.0、我正在尝试为该文件打补丁、  

    但我无法下载清单文件本身。

    您能否告诉我、是否有尝试此操作的步骤?

    我现在想进入 SDK 9.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowtham:

    您可以克隆存储库、对其 进行编辑、然后编辑 meta-edgeai/recies-tisdk/ti-psdk-rtos/ti-vision-apps.bb 并将 SRC_URI 从 URL 替换为本地文件/存储库。 例如:

    SRC_URI = "repo:///<path-to>/psdk_repo_manifests;protocol=file;branch=<edited-branch>;manifest=vision_apps_yocto.xml"

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    感谢您的回答

    我无法直接克隆存储库、head commit 中存在一些问题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowtham:

    您能重试吗? 我没有看到问题。

    $ git clone git.ti.com/.../psdk_repo_manifests.git
    Cloning into 'psdk_repo_manifests'...
    remote: Enumerating objects: 196, done.
    remote: Counting objects: 100% (196/196), done.
    remote: Compressing objects: 100% (196/196), done.
    remote: Total 196 (delta 73), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
    Receiving objects: 100% (196/196), 24.39 KiB | 2.03 MiB/s, done.
    Resolving deltas: 100% (73/73), done.
    warning: remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.
    $ ls
    psdk_repo_manifests

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    警告:远程头部指不存在的参考、无法结账。

    已创建的文件夹内不会有任何内容、无法签出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowtham:

    您必须签出主分支。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowtham:

    您可以尝试以下操作:

    SRC_URI = "file:///home/gowtham_s/v_oe_layer_CICD/sources/meta-vadas/recipes-tisdk/ti-psdk-rtos/psdk_repo_manifests;manifest=vision_apps_yocto.xml"

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是基于文件、则无法使用 bbappend 附加补丁文件。

    我无法编译相同的内容、

    正在初始化任务:100%|########################################################################################################################################################### 时间:0:00:01
    状态摘要:需要7个本地0个微镜0个漏掉7个电流327 (0%匹配、97%完成)
    注意:正在执行任务
    错误:TI-vision-apps-1.0-r0_edgeai_4 do_compile:oe_runmake 失败
    错误:TI-VISION-APPS-1.0-r0_edgeai_4 Do_compile:ExecutionError ('/code/oe-layersetup/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/ti-vision-apps/1.0-r0_edgeai_4/temp/run.do_compile.4475、1、无、无)
    错误:存储在/code/oe-layersetup/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/ti-vision-apps/1.0-r0_edgeai_4/temp/log.do_compile.4475中的失败日志文件
    日志数据如下:
    | debug:执行 shell 函数 do_compile
    |注意:make -j 22 -C /code/oe-layersetup/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/ti-vision-apps/1.0-r0_edgeai_4/repo/sdk_builder yocto_build
    | make:***/code/oe-layersetup/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/ti-vision-apps/1.0-r0_edgeai_4/repo/sdk_builder:无此类文件或目录。 STOP
    |错误:OE_runmake 失败
    |警告:从 shell 命令退出代码1。
    错误:任务(/code/oe-layersetup/sources/meta-edgeai/recipes-tisdk/ti-psdk-rtos/ti-vision-apps.bb:do_compile)失败、退出代码为"1"

    没有创建存储库文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowtham:

    我想您不会应用补丁、而只是编辑源代码本身。

    您也可以尝试将必要的重新定位克隆到他们的工作路径中。 例如:sdk_builder 至: build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/ti-vision-apps/1.0-r0_edgeai_4/repo/sdk_builder

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一种权变措施如下:

    ECHO '[URL" https://git.ti.com/"]'>>~/.gitconfig
    ECHO ' insteadof = git:// git.ti.com/'>>~/.gitconfig

    但要注意:这也打破了烤制在一个微妙的方式! 如果您这样做,您不能在 PSDK 版本之间共享下载目录,因为 bitbake 的存储库工具集成似乎无法处理不同的版本。 它将只是默默地使用源的旧版本,甚至不抱怨从我可以找到的内部日志。 对于您提到的大致相同的版本、这会产生以下后续错误:

    |./git/gst-libs/gst/tiovx/gsttiovxutils.c:在函数"gst_tiovx_get_examplear_from_caps"中:
    |./git/gst-libs/gst/tiovx/gsttiovxutils.c:655:43:错误:"TIVx_image_stribution_Y_alignment"未声明(首次在该函数中使用)
    | 655 | vxSetImageAttribute ((vx_image)输出、TIVx_image_stribution_Y_alignment、
    | | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ s 

    (这是一个症状、而不是根本原因、我将其粘贴到这里、以便它出现在搜索引擎中。)

    我不确定这是因为 gitconfig 还是仅仅因为将 git origin 交换为同一个存储库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我编辑了 meta-edgeai 中的源 ti-vision-apps.bb、补丁文件我想说如果我想 在任何 src 文件上添加一些 git 补丁、在下载的存储库中、我无法添加。

    如果我做基于文件,我得到了这些错误,我粘贴上面!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (我不是德州仪器员工、只是像您这样的普通用户。 也不知道这里的很多细节。)

    我想,如果这个 repo 工具只会导致问题,也许将源代码直接添加为 git repos 到 SRC_URI 会更好吗? 我认为在这种情况下,可以很容易地生成.bbappend 文件,而我们可以在自己的层中拥有该文件。 我不知道你是否可以.bbappend 一个"repo repo",但如果我们完全跳过"repo 工具",只需使用 git 链接和正确的修改列表,我认为 bitbake 可能会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尝试一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    谢谢你的建议,我认为这是一个好主意。

    Gowtham、

    请告诉我该怎么做。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很酷! 请让我知道它是如何的,如果你有任何 bappend 分享. 否则,如果我能找到一些时间,我明天可能会有一个刺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI-vision-apps.bappend:

    SRC_URI = "git://git.ti.com/git/processor-sdk/sdk_builder.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo1 \
    	   git://git.ti.com/git/processor-sdk/app_utils.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo2 \
    	   git://git.ti.com/git/processor-sdk/vision_apps.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo3 \
    	   git://git.ti.com/git/processor-sdk/tiovx.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo4 \
    	   git://git.ti.com/git/processor-sdk/imaging.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo5 \
    	   git://git.ti.com/git/processor-sdk/video_io.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo6 \
    	   git://git.ti.com/git/processor-sdk/ti-perception-toolkit.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo7 \
    	   git://git.ti.com/git/processor-sdk/psdk_include.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo8 \
    	   git://git.ti.com/git/processor-sdk-vision/arm-tidl.git;protocol=https;branch=master;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo9 \
    	   git://git.ti.com/git/processor-sdk/concerto.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo10"
    
    SRCREV_FORMAT = "repo1_repo2_repo3_repo4_repo5_repo6_repo7_repo8_repo9_repo10"
    
    # if you would prefer to use the commit hash instead of the tag:
    # SRCREV_repo1 = "b85284c3fbdf18fe05c45450f3030501721e9b48"
    # SRCREV_repo2 = "04355e7112f66093a56cacdb109faa317b148c02"
    # SRCREV_repo3 = "c500b3ee4db9a040aae99ddc8d8c709a1275cbe5"
    # SRCREV_repo4 = "cbcf513ac89fa53700a9055c1296b844d9ee3bd4"
    # SRCREV_repo5 = "d2a3565032e362df67a82f692a6d72d5b9b4638b"
    # SRCREV_repo6 = "c75d8585e6a184131cdf6c927c8f0bacb517885a"
    # SRCREV_repo7 = "7074d1c78e28082c657b77bf2ed5dc40525146c0"
    # SRCREV_repo8 = "2dde83677ad4daf0d3e53bcd6d2a032a9bac53aa"
    # SRCREV_repo9 = "38a2f55ed3b8b11e1e25359f724b75320f26f003"
    # SRCREV_repo10 = "707b11afdbe5d0abb109a42b06828ba70f555bff"
    
    S = "${WORKDIR}/repo"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不起作用... 我做了一份 PSDK_repo_estales repo 的浅副本、并在10.01的时间里把工作清单放在了一个分支上。

    这适用于现在... 不过、我想得到一个更简洁的解决方案:

    TI-vision-apps.bappend

    我们提出了更好的解决方案:

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了你的 bbappend 文件,但调整了一点,它现在可以工作. 问题是 git fetcher 将文件填充到 git/中、而 repo fetcher 将文件填入 repo/中。 这可以通过设置 DESTHEX 来更改(请注意、REPODIR 和 GITDIR 在这里不适用、它们用于下载目录)。 我不想和 repo fetcher 战斗,所以我创建了一个 unrepo/目录,并在那里上演了我的假 repo/目录。 原始 bb 文件假定文件位于 repo/中、因此我不得不像这样伪造文件。 第二个问题是,实际的 repo 清单将文件填充到其他 repos 的子目录中(有点像 git 子模块),但这可以用与 destrefix 覆盖相同的方式来解决。

    # This is a workaround for broken git links in the repo manifest used by ti-vision-apps.
    
    SRC_URI = "git://git.ti.com/git/processor-sdk/sdk_builder.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo1;destsuffix=unrepo/repo/sdk_builder/ \
               git://git.ti.com/git/processor-sdk/app_utils.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo2;destsuffix=unrepo/repo/app_utils/ \
               git://git.ti.com/git/processor-sdk/vision_apps.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo3;destsuffix=unrepo/repo/vision_apps/ \
               git://git.ti.com/git/processor-sdk/tiovx.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo4;destsuffix=unrepo/repo/tiovx/ \
               git://git.ti.com/git/processor-sdk/imaging.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo5;destsuffix=unrepo/repo/imaging/ \
               git://git.ti.com/git/processor-sdk/video_io.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo6;destsuffix=unrepo/repo/video_io/ \
               git://git.ti.com/git/processor-sdk/ti-perception-toolkit.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo7;destsuffix=unrepo/repo/ti-perception-toolkit/ \
               git://git.ti.com/git/processor-sdk/psdk_include.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo8;destsuffix=unrepo/repo/psdk_include/ \
               git://git.ti.com/git/processor-sdk-vision/arm-tidl.git;protocol=https;branch=master;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo9;destsuffix=unrepo/repo/psdk_include/tidl_j7/arm-tidl/ \
               git://git.ti.com/git/processor-sdk/concerto.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo10;destsuffix=unrepo/repo/sdk_builder/concerto/ \
               "
    
    SRCREV_FORMAT = "repo1_repo2_repo3_repo4_repo5_repo6_repo7_repo8_repo9_repo10"
    
    S = "${WORKDIR}/unrepo"
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    感谢您发送编修。 调整你的,我创建了另一个 bappend 没有 unrepo 目录:

    SRC_URI = "git://git.ti.com/git/processor-sdk/sdk_builder.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo1;destsuffix=repo/sdk_builder/ \
               git://git.ti.com/git/processor-sdk/app_utils.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo2;destsuffix=repo/app_utils/ \
               git://git.ti.com/git/processor-sdk/vision_apps.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo3;destsuffix=repo/vision_apps/ \
               git://git.ti.com/git/processor-sdk/tiovx.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo4;destsuffix=repo/tiovx/ \
               git://git.ti.com/git/processor-sdk/imaging.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo5;destsuffix=repo/imaging/ \
               git://git.ti.com/git/processor-sdk/video_io.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo6;destsuffix=repo/video_io/ \
               git://git.ti.com/git/processor-sdk/ti-perception-toolkit.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo7;destsuffix=repo/ti-perception-toolkit/ \
               git://git.ti.com/git/processor-sdk/psdk_include.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo8;destsuffix=repo/psdk_include/ \
               git://git.ti.com/git/processor-sdk-vision/arm-tidl.git;protocol=https;branch=master;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo9;destsuffix=repo/psdk_include/tidl_j7/arm-tidl/ \
               git://git.ti.com/git/processor-sdk/concerto.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo10;destsuffix=repo/sdk_builder/concerto/ \
               "
    
    SRCREV_FORMAT = "repo1_repo2_repo3_repo4_repo5_repo6_repo7_repo8_repo9_repo10"
    
    LIC_FILES_CHKSUM:append = " file://tiovx/include/VX/vx.h;beginline=1;endline=15;md5=37315206223081f32a5b9aaaf912f637"
    LIC_FILES_CHKSUM:remove = "file://repo/tiovx/include/VX/vx.h;beginline=1;endline=15;md5=37315206223081f32a5b9aaaf912f637"
    
    S = "${WORKDIR}/repo"
    
    EXTRA_OEMAKE:append = " ${S}/sdk_builder"
    EXTRA_OEMAKE:remove = "${S}/repo/sdk_builder"

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 如果这是有效的,我认为你可以跳过 repo/部分完全(如果新的调整到 extra_OEMAKE 是足够的)。 也许这并不重要,因为我认为这只会影响 build directory (?),但我完全信任 repo fetcher ,因为它似乎会静默使用 DL_DIR 中的错误版本。 (我担心 PSDK 版本的早期版本会将同名的内容下载到 repo/中-但这是我的构建环境所特有的、我们在该环境中混合和匹配 CI 中的工作。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    如果可以、我认为您可以完全跳过存储库/部分(如果对 extra_OEMAKE 的新调整足够了)。

    我同意您可能会完全跳过存储库/部分。 我只是因为我的一般怀疑。  也许在我不了解的地方有一些硬编码的存储库路径。 我需要在没有 repo 目录的情况下进行测试、看看是否有任何问题。

    我完全信任存储库 fetcher、因为它似乎在无声地使用 DL_DIR 中的错误版本。

    由于 SRC_URI 被替换、因此此时不应运行存储库 fetcher。

    (我担心的是、PSDK 版本的早期版本会将同名的内容下载到 repo/-但这是我的构建环境中的一个特定问题、在我的构建环境中、我们混合和匹配 CI 中的工作。)

    这是一个非常有效的问题。 希望清洁人员可以解决这个问题。

    $ bitbake -c cleanall ti-vision-apps

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在没有 repo 目录的情况下尝试了它、我看不到任何问题。

    SRC_URI = "git://git.ti.com/git/processor-sdk/sdk_builder.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo1;destsuffix=sdk_builder/ \
               git://git.ti.com/git/processor-sdk/app_utils.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo2;destsuffix=app_utils/ \
               git://git.ti.com/git/processor-sdk/vision_apps.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo3;destsuffix=vision_apps/ \
               git://git.ti.com/git/processor-sdk/tiovx.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo4;destsuffix=tiovx/ \
               git://git.ti.com/git/processor-sdk/imaging.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo5;destsuffix=imaging/ \
               git://git.ti.com/git/processor-sdk/video_io.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo6;destsuffix=video_io/ \
               git://git.ti.com/git/processor-sdk/ti-perception-toolkit.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo7;destsuffix=ti-perception-toolkit/ \
               git://git.ti.com/git/processor-sdk/psdk_include.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo8;destsuffix=psdk_include/ \
               git://git.ti.com/git/processor-sdk-vision/arm-tidl.git;protocol=https;branch=master;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo9;destsuffix=psdk_include/tidl_j7/arm-tidl/ \
               git://git.ti.com/git/processor-sdk/concerto.git;protocol=https;branch=main;tag=REL.PSDK.ANALYTICS.10.01.00.04;name=repo10;destsuffix=sdk_builder/concerto/ \
               "
    
    SRCREV_FORMAT = "repo1_repo2_repo3_repo4_repo5_repo6_repo7_repo8_repo9_repo10"
    
    LIC_FILES_CHKSUM:append = " file://tiovx/include/VX/vx.h;beginline=1;endline=15;md5=37315206223081f32a5b9aaaf912f637"
    LIC_FILES_CHKSUM:remove = "file://repo/tiovx/include/VX/vx.h;beginline=1;endline=15;md5=37315206223081f32a5b9aaaf912f637"
    
    S = "${WORKDIR}"
    
    EXTRA_OEMAKE:append = " ${S}/sdk_builder"
    EXTRA_OEMAKE:remove = "${S}/repo/sdk_builder"

    此致、
    Jared