This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM62x 是否可以物理支持8GB DDR4?

Guru**** 2328790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523454/am625-can-am62x-support-8gb-ddr4-physically

器件型号:AM625

工具/软件:

Champ、  

AM62x DM 和 TRM 都显示 AM62x DDRSS 可支持高达8GB 的 DDR4内存。  

最大可寻址范围
•8GB、具有 DDR4
•4GB、具有 LPDDR4

1.4.3 DDR 16位子系统(DDR16)
集成在主域中:是 DDR 16位子系统(DDR16)(也称为 DDRSS)的一个实例
用作外部 SDRAM 器件的接口、该器件可用于存储程序或数据。 DDRSS
提供以下主要特性:
•支持 LPDDR4存储器类型(高达1600Mbps)
•支持 DDR4存储器类型(高达1600Mbps)
•具有内嵌 ECC 的16位存储器总线接口
•高达8 GB 的内存地址范围

但是、目前是否有一个 x16 DDR4芯片支持8GB (单芯片或双芯片均正常)?  

市场上大部分4GB DDR4芯片都是双芯片解决方案、这意味着将使用两个 CS、因此只能使用一个双芯片 DDR4。  

假设使用2个4GB DDR4 x8芯片、是否有我们曾经支持的4GB 单芯片 DDR4芯片?  

Br、Rich