This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA785:TPS65219为 DRA785/789供电时出现的问题

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1519802/dra785-issue-when-tps65219-supplies-dra785-789

部件号:DRA785
主题:TPS65219中讨论的其他器件

工具/软件:

当我们为带有 TPS65219的 DRA 785供电时、VLDO4用于为 VDDS_1V8供电、则 SOC 因 EOS 导致的 G12/G16短路而损坏、目前我们在 VLDO4侧有一个2u2电容器、在 SOC 侧靠近每个1.8V 输入引脚的位置有一个100N。 VLDO4的浪涌电流或过压是否可能导致该问题? 输出滤波器在设计中是否已经足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可能关心的对象、

    请提供您所参考的原理图。  

    您能详细介绍一下破碎吗? TPS65219是否不向 SoC 供电? 如果存在 EOS 损坏、则很可能是短路导致的电流浪涌、从而使 LDO 关断故障。 造成这种损害的原因是什么?还是未知? 导致故障的条件是什么?

    您是否能够通过 I2C 与 TPS65219进行通信以捕获寄存器转储?

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    在处理器方面、我们无法直接 对外部电源的实现做出评论。  我建议测量 正常运行系统上的电源斜升和斜降以及稳态行为、寻找可能违反 SoC 规格的过冲/下冲和瞬变。

    此致、

    Kyle