请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRA785 主题:TPS65219中讨论的其他器件
工具/软件:
当我们为带有 TPS65219的 DRA 785供电时、VLDO4用于为 VDDS_1V8供电、则 SOC 因 EOS 导致的 G12/G16短路而损坏、目前我们在 VLDO4侧有一个2u2电容器、在 SOC 侧靠近每个1.8V 输入引脚的位置有一个100N。 VLDO4的浪涌电流或过压是否可能导致该问题? 输出滤波器在设计中是否已经足够?