工具/软件:
您好、
我们目前正在调查 AM4378上的 Linux 引导问题、请您澄清 NAND 引导期间的 ECC 配置。
我们使用 Micron 的 NAND 器件(MT29F8G08ABACAWP)、该器件的页面大小为2KB。
在查看 U-Boot 文档doc/README.nand()时、我们发现了一条关于第260行的声明、表明对于具有2KB 页大小的 NAND、BCH16不受支持。
有鉴于此、我们谨确认以下几点:
-
对于页面大小为2KB 的 NAND 器件、我们是否应该严格使用 BCH8 (而不是 BCH16)作为 ECC 方案?
-
在从 NAND 引导期间、当 AM4378 ROM 读取 SPL (MLO)时、ROM 代码中是否默认使用 BCH8 ECC?
如果我们需要了解任何限制或实施说明、我们将非常感谢您的指导。
提前感谢您的支持。
此致、
Conor