This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH:在 PC 仿真模式下 TIOVX 的构建问题(缺少 LibDenseOpticalFlow.h)

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507840/tda4vh-q1-tda4vh-build-issue-with-tiovx-in-pc-emulation-mode-missing-libdenseopticalflow-h

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

             我们为 TIOVX 启用 PC 仿真模式时会遇到构建问题。

             在 Linux x86_64 PC 环境上的构建过程中、我们会收到以下内容

             "TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j784s4-evm-08_06_01_03/tiovx/kernels_j7/hw/dmpac_DOF/vx_dmpac_dDOF_target_sim.c:70:33:致命错误:LibDenseticalFlow.h:无此类文件或目录"

             由于缺少LibDenseOpticalFlow.h头文件、编译似乎失败、我们认为该文件是 PSDK RTOS 附加软件包的一部分。 我们已经提交了访问这些内容的申请               很久以前、附加软件包、但我们尚未收到访问权限。

             您能帮我们解决这个问题吗?

此致、
Sateja,         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Makula:

    必须使用插件包设置 SDK。

    您能否分享您申请附加软件包的链接。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    在 ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-08_06_01_03\vision_apps\docs\user_guide\index.html 中、我按照用户指南说明进行了构建环境设置。 我从该文档提出了 psdkrtos Addon 软件包的请求。

    从以下链接我提出了请求、但访问仍处于待处理状态。

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=276074∏_no=PSDK-RTOS-AUTO &ref_url=ADAS

    此致、

    satieja,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saiteja:

    我们正在与相应的团队核实以更新此申请。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    对此问题的任何更新。

    此致、

    satieja,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saiteja:

    很抱歉耽误时间、负责的团队上周不可用。 请给我们一些时间来验证详细信息并批准。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    对此问题进行任何更新。

    此致、

    satieja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul 和团队:

    您能否就该问题提供任何更新、因为它是我们的阻止程序。

    此致、

    satieja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saiteja:

    您可以向您的 TI FAE 查询吗?  

    此致、

    Brijesh