工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
为了优化硬件布局、客户需要检查以下问题、谢谢!
1:电流 RMII_TXC 引脚连接到 EVM 的 PHY 芯片的 CRS_DV 引脚。 如果我们将其直接连接到 PHY 芯片的 TXC 引脚、则需要在 AM6234侧进行哪些更改?
2:缺少 CRS_DV 网络是否会产生影响?
3:由于 AM62的 CRS_DV 和 RGMII_TXC 是共享的、因此 RGMII_TXC 可以连接到 RMII_TXC 网络吗?
谢谢、
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
为了优化硬件布局、客户需要检查以下问题、谢谢!
1:电流 RMII_TXC 引脚连接到 EVM 的 PHY 芯片的 CRS_DV 引脚。 如果我们将其直接连接到 PHY 芯片的 TXC 引脚、则需要在 AM6234侧进行哪些更改?
2:缺少 CRS_DV 网络是否会产生影响?
3:由于 AM62的 CRS_DV 和 RGMII_TXC 是共享的、因此 RGMII_TXC 可以连接到 RMII_TXC 网络吗?
谢谢、
Kevin
您好 Kevin、
感谢您的查询。
我回答得非常好。
Unknown 说:1:当前的 RMII_TXC 引脚连接到 EVM PHY 芯片的 CRS_DV 引脚。 如果我们将其直接连接到 PHY 芯片的 TXC 引脚、则需要在 AM6234侧进行哪些更改?
我不确定我是否理解该查询。
该 EVM 具有 RGMII 连接、我假设您正在考虑 RMII 连接。
请根据 RMII 的引脚说明进行连接
表6-4. CPSW3G0 RMII1信号说明
表6-5. CPSW3G0 RMII2信号说明
您能否在计划的连接和共享上绘制一个方框图?
2:缺少 CRS_DV 网络是否会产生影响?
请参阅以下内容。 我怀疑您必须按照 RMII 接口要求连接所有信号。
https://www.ti.com/lit/an/snla076a/snla076a.pdf
[报价 userid="546457" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522463/am625-hw-layout-questions ]3:由于 AM62的 CRS_DV 和 RGMII_TXC 是共享的、因此 RGMII_TXC 可以连接到 RMII_TXC 网络吗?我不确定我是否理解这一说法。
根据配置的接口、将 IO 配置为指定的功能。
此致、
Sreenivasa.