This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:硬件布局问题

Guru**** 2328790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522463/am625-hw-layout-questions

器件型号:AM625

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

为了优化硬件布局、客户需要检查以下问题、谢谢!

1:电流 RMII_TXC 引脚连接到 EVM 的 PHY 芯片的 CRS_DV 引脚。 如果我们将其直接连接到 PHY 芯片的 TXC 引脚、则需要在 AM6234侧进行哪些更改?

2:缺少 CRS_DV 网络是否会产生影响?

3:由于 AM62的 CRS_DV 和 RGMII_TXC 是共享的、因此 RGMII_TXC 可以连接到 RMII_TXC 网络吗?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、

    感谢您的查询。

    我回答得非常好。  

    Unknown 说:
    1:当前的 RMII_TXC 引脚连接到 EVM PHY 芯片的 CRS_DV 引脚。 如果我们将其直接连接到 PHY 芯片的 TXC 引脚、则需要在 AM6234侧进行哪些更改?

    我不确定我是否理解该查询。

    该 EVM 具有 RGMII 连接、我假设您正在考虑 RMII 连接。

    请根据 RMII 的引脚说明进行连接

    表6-4. CPSW3G0 RMII1信号说明

    表6-5. CPSW3G0 RMII2信号说明

    您能否在计划的连接和共享上绘制一个方框图?

    2:缺少 CRS_DV 网络是否会产生影响?

    请参阅以下内容。 我怀疑您必须按照 RMII 接口要求连接所有信号。  

    https://www.ti.com/lit/an/snla076a/snla076a.pdf

    [报价 userid="546457" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522463/am625-hw-layout-questions ]3:由于 AM62的 CRS_DV 和 RGMII_TXC 是共享的、因此 RGMII_TXC 可以连接到 RMII_TXC 网络吗?

    我不确定我是否理解这一说法。

    根据配置的接口、将 IO 配置为指定的功能。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、

    使用特定接口协议时、建议始终按照协议建议连接信号。

    此致、

    Sreenivasa.