主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1、
工具/软件:
尊敬的专家:
客户构建其 AM62x 开发板
但是、当客户使用 SD 卡引导时、移除其开发板上的配置"CONFIG_TI_I2C_Board_detect"、它们将满足以下问题、并卡在 uboot 阶段。
谢谢
Daniel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的专家:
客户构建其 AM62x 开发板
但是、当客户使用 SD 卡引导时、移除其开发板上的配置"CONFIG_TI_I2C_Board_detect"、它们将满足以下问题、并卡在 uboot 阶段。
谢谢
Daniel
您好:
请查看以下权变措施是否有效。
谢谢!
您好 Prashant
我们逐个尝试了以下权变措施
失败
失败
失败
这三个日志是相同的、并在此处附加了一个日志
BR、
Scott
这三个日志相同、并在此处附加了一个日志
在这种情况下、问题可能与 SD 卡无关。
您是否尝试过通过 UART 等其他引导介质引导 U-Boot? 这是为了确认您是否具有正常工作的 U-Boot 映像。
谢谢!
您好 Prashant
设备树 am62 https://elixir.bootlin.com/u-boot/v2024.04/source/arch/arm/dts/k3-am625-sk.dts
我们想知道 vdd_mmc1 中的 GPIO =<&exp1 3 gpio_active_high>是什么
如果在电路板上没有 exp1、是否应该移除 MAIN_i2c1中的 exp1?
并且还 在 VDD_mmc1中删除了 GPIO =<&exp1 3 gpio_active_high>;
BR
Scott
您好:
TI AM62 EVM 使用来自 IO 扩展器的 GPIO 来控制 SD 卡电源。 您的电路板原理图与此设计是否不同? 如果是、则可能需要相应地修改 vdd_mmc1或仅将其禁用。
此外、如果原理图没有3.3V 至1.8V 的电压开关机制(UHS MOES 所必需)、那么还必须禁用所有 UHS 模式。
此致、
Prashant
您好:
但我们仍然遇到了 MMC_load_image_raw_secade: 验证通过前的 MMC 块读取错误
这是意料之中的。 由于您从 SD 卡引导、因此映像是从文件系统而不是从原始偏移量加载的。
对于内核问题、请在 U-Boot 和 Linux 内核 DTS 中禁用所有 UHS 模式、如之前共享线程中所述。
此致、
Prashant
您好、Scott:
您能否应用以下补丁并共享您的定制电路板和 TI EVM 的引导日志?
diff --git a/arch/arm/mach-k3/am625_init.c b/arch/arm/mach-k3/am625_init.c index ccbfad29d7a..ee3efa9a84d 100644 --- a/arch/arm/mach-k3/am625_init.c +++ b/arch/arm/mach-k3/am625_init.c @@ -15,6 +15,8 @@ #include <dm/uclass-internal.h> #include <dm/pinctrl.h> +#define debug printf + #define RTC_BASE_ADDRESS 0x2b1f0000 #define REG_K3RTC_S_CNT_LSW (RTC_BASE_ADDRESS + 0x18) #define REG_K3RTC_KICK0 (RTC_BASE_ADDRESS + 0x70)
谢谢!
主要区别是 am625_init:SPL_boot_device:devstat custom_board = 0xffc3 SK-AM62B-P1 = 0x243
这就是我的怀疑。 将 B7位设置在定制板上。 根据 TRM、该位决定是将映像加载到文件系统模式还是原始模式中。
U-Boot 依靠 DEVSTAT 寄存器来识别引导介质。 确定 B7位的设置、因此首先尝试将图像加载为原始图像。 这会失败、因此它会回退到从文件系统加载映像。
请将引导模式引脚设置为与 TI EVM 类似的引脚、并查看问题是否仍然存在。
您好 Prashant
您在定制板上设置了 B7位
是、我们确认 B7的设置与您所说的相同。
此致、
Scott
是的、我们确认 B7的设置与您所说的相同。
正确设置引导模式后、我是否应该认为问题已解决?