This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:封装侧的焊盘尺寸

Guru**** 2330830 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VEN-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518574/tda4ven-q1-land-pad-size-on-the-package-side

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具/软件:

您好、TI

您能告诉我封装侧的焊盘直径吗?

我无法从3D 模型(也是数据表)中找出答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    我们正在与我们的封装团队跟进。  您能总结一下问题的背景吗?  

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常 建议 PCB 焊盘尺寸和封装焊盘尺寸相同。  这会产生最强的焊点。  这 通常是得出数据表中 PCB 焊盘建议的位置。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您是否意味着封装的焊盘尺寸为 Φ0.35?μ m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。  我正在尝试确认此特定软件包-但资源目前不在办公室。  如果我得到进一步的澄清、我将跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    问题已经解决、但如果您也可以分享任何相关文档、那将会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经确认了 TDA4VEN-Q1的信息。  焊盘尺寸实际上为0.45、但阻焊层开孔为0.35 (SMD 或阻焊层定义)。  要使焊球形状与顶部/底部相同-建议 PCB 上的焊盘尺寸为0.35 (假设采用 NSMD)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您及时检查。