请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7 主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LP
工具/软件:
您好、
我们是 Sitara 板 SK-am62a-LP 板
https://www.ti.com/tool/SK-AM62A-LP
我们以合适的方式安装了 CSI 接口

我们使用的解串器板是
摄像头连接到空电路板 ub954-Q1EVm、我们使用一个摄像头应用 imx390_5200、该应用工作正常。
现在 、我们计划将 OmniVision 摄像头 OX01F10和 OX03F10 与串行器 DS9UB933 (TI933)连接起来、希望在使用 Sitara BAORD 时了解兼容的 Linux 驱动程序
我们提出了一个查询、我们得到了如下的响应