This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:AM62a7、使用 OX03F10传感器摄像头、支持 Linux 驱动程序

Guru**** 2393485 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1521936/am62a7-am62a7-with-the-ox03f10-sensor-camera-supporting-linux-driver

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LP

工具/软件:

您好、

我们是 Sitara 板 SK-am62a-LP 板

https://www.ti.com/tool/SK-AM62A-LP

我们以合适的方式安装了 CSI 接口   

我们使用的解串器板是

摄像头连接到空电路板 ub954-Q1EVm、我们使用一个摄像头应用 imx390_5200、该应用工作正常。  

现在 、我们计划将 OmniVision 摄像头 OX01F10和 OX03F10 与串行器 DS9UB933 (TI933)连接起来、希望在使用 Sitara BAORD 时了解兼容的 Linux 驱动程序

我们提出了一个查询、我们得到了如下的响应

e2e.ti.com/.../5848076

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brijesh Yadav 请您在这里提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chenthil、

    请参阅 此 E2E 主题 、了解如何将 UB954 EVM 与 AM62A EVM 搭配使用。 正如我在您的另一个问题中所说、我们没有适用于 OX1F 或 OX3F 传感器的 Linux 驱动程序。

    此致、

    建中