This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:J7200 EVM 上使用的处理器器件型号

Guru**** 2330830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522075/dra821u-processor-part-number-used-on-j7200-evm

器件型号:DRA821U

工具/软件:

尊敬的团队:

确切的处理器部件号?

DRA821U4原理图、处理器器件型号在处理器符号上编写了"XJ7200GALM"。 打开 DRA821U4数据表后、我在数据表中找到了许多器件型号、如所附的图像所示。 请告知下面 DRA821U4评估板中使用的实际器件型号。

J7200XSOMG01EVM

J721EXCP01EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitendra:

    XJ7200GALM  是 J7200 EVM 上使用的正确器件型号。 这是  EVM 上使用的预量产通用器件型号。 量产器件的制造时间比 EVM 上使用的初始预量产器件晚得多。

    您列出的器件是与 DRA821U SoC 系列关联的实际生产器件型号。 您可以将其中一个用于实际产品。

    请参阅10.1器 件命名规则、了解器件型号解码以及 DRA821U 数据表的5个器件比较部分。

    此致

    Suman