This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:支持同步以太网(Sync-E)的处理器

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, AM625, CDCM61001, LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518708/am625-processor-which-support-synchronized-ethernet-sync-e

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:DP83869HMCDCM61001LMK1C1104

工具/软件:

您好:

我想将以太网 PHY (DP83869HM/LAN8841)连接到支持同步以太网(Sync-E)的 AM625处理器、以实现多个 DUT 之间的同步。

我已按如下方式将处理器与 Sync-E 以太网 PHY 连接、并希望在继续进行设计之前与您进行确认。  

---------------------------- +
以太网 PHY (例如、|
| DP83869HM / LAN8841)|
||
|- MAC 接口:|
| RGMII/SGMII |
|- SyncE 时钟输出|
|(CLK_OUT 或|
| REF_CLK_OUT)|
+/- +/- +
|
|恢复时钟(125 MHz)
▼μ s
-------------------------------- +
|可选时钟缓冲器|<–、例如 TI CDCM61001或 LMK1C1104
|(清洁/扇出)|
--------------- -------------------- +
|
▼μ s
-------------------------------- +
|处理器(例如 AM625)|
| OSD6254-1G-IPM SoM |
||
| EXT_REFCLK1 (引脚 D16)◄–––– 恢复时钟输入
||
|使用人:|
|- CPSW3G MAC |
|-用于 TSN/PTP 的 PLL |
-------------------------------- +

我为应用程序遵循的体系结构是否正确? 请引导我。

如果您对使用 AM625的 Sync-E 有任何参考、请分享该用户指南/原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已将您的线程分配给我们的领域专家。 请给他们一些时间回复您。

    此致、

    Nitika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mahammadirfan Saiyed

    感谢您的查询。

    请注意标题的更改、以表示所讨论的主题。

    您能否整理一个简单的方框图来讨论并根据需要添加注释。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kallikuppa Sreenivasa,

    请找到参考方框图以供您参考。 我计划将以太网 PHY 与处理器连接、并希望使用恢复时钟的 SyncE 功能。 我们希望将多个器件相互同步。

    我对硬件接口的理解是否正确? 如果没有、请指导我们。

    我是否必须使用 SyncE 恢复时钟功能来驱动主处理器时钟? 在处理器中选择 SyncE 功能时、是否需要寻找任何特定的功能/引脚/接口?

    谢谢、

    Mahammadirfan Saiyed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahammadirfan Saiyed

    谢谢你。

    我无法清晰地查看图片。  

    请分享我可以用来与团队核实的图片。

    我是否必须使用 SyncE 功能的恢复时钟来驱动主处理器时钟? 是否有任何特定功能/引脚/接口需要我在处理器中选择 SyncE 功能?

    我们有用于连接外部时钟 EXT_REFCLK1的引脚。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我希望这一次对您可见。

    Thankse2e.ti.com/.../6201.SyncE.drawio.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="655994" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518708/am625-processor-which-support-synchronized-ethernet-sync-e || EXT_REFCLK1 (引脚 D16)◄–––– 恢复时钟输入
    ||
    |使用人:|
    |- CPSW3G MAC |
    |- TSN/PTP 的 PLL |

    通过在 AM62x 内部布线 EXT_REFCLK1至 CPSW0  CPTS_RFT_CLK、以太网时间戳将使用来自 EXT_REFCLOCK1的任何数据。 请参阅  TRM 中的表4-71 CPSW 时钟。 我认为我们没有这方面的 SW 示例、因为我们没有任何 SyncE 参考设计。 但应该只是配置 CPSW_CLKSEL[2:0]寄存器。

     Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pekka VARiS:

    感谢您深入了解软件和寄存器用例。  

    我的最后一个问题是: 我是否必须使用 SyncE 功能的恢复时钟来驱动主处理器时钟(即处理器 PLL)?

    我希望 TI 尽快提供包含 SyncE 功能的参考设计。

    此致、

    Mahammadirfan Saiyed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的最后一个问题是: 我是否必须使用 SyncE 功能的恢复时钟来驱动主处理器时钟(即处理器 PLL)?

    编号