主题中讨论的其他器件:DP83869HM、 CDCM61001、 LMK1C1104
工具/软件:
您好:
我想将以太网 PHY (DP83869HM/LAN8841)连接到支持同步以太网(Sync-E)的 AM625处理器、以实现多个 DUT 之间的同步。
我已按如下方式将处理器与 Sync-E 以太网 PHY 连接、并希望在继续进行设计之前与您进行确认。
---------------------------- +
以太网 PHY (例如、|
| DP83869HM / LAN8841)|
||
|- MAC 接口:|
| RGMII/SGMII |
|- SyncE 时钟输出|
|(CLK_OUT 或|
| REF_CLK_OUT)|
+/- +/- +
|
|恢复时钟(125 MHz)
▼μ s
-------------------------------- +
|可选时钟缓冲器|<–、例如 TI CDCM61001或 LMK1C1104
|(清洁/扇出)|
--------------- -------------------- +
|
▼μ s
-------------------------------- +
|处理器(例如 AM625)|
| OSD6254-1G-IPM SoM |
||
| EXT_REFCLK1 (引脚 D16)◄–––– 恢复时钟输入
||
|使用人:|
|- CPSW3G MAC |
|-用于 TSN/PTP 的 PLL |
-------------------------------- +
我为应用程序遵循的体系结构是否正确? 请引导我。
如果您对使用 AM625的 Sync-E 有任何参考、请分享该用户指南/原理图。