主题中讨论的其他器件:DRA742
工具/软件:
大家好、我将在具有 USB2.0接口的应用中使用 DRA767P 处理器。
我们在 USB-IF 认证之前进行了初步测试、发现眼图眼图模板存在细微偏差。
我想知道是否有办法调整 USB PHY 的物理参数、以便我们能够通过此眼图测试。
谢谢。此致、
Augusto。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Augusto,
我看到连接到示波器的 SMA 电缆几乎为18英寸;由于其插入损耗较小、上升沿更快、因此可以改用较短的6英寸电缆吗?
此常见问题解答也应该适用于 DRA7xP、如果您需要进一步增加 TX 振幅以在近端掩码上具有稍高的裕度、可以参考该常见问题解答。 请告诉我。