This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA76P:USB 眼图故障

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517220/dra76p-usb-eye-diagram-failure

部件号:DRA76P
主题中讨论的其他器件:DRA742

工具/软件:

大家好、我将在具有 USB2.0接口的应用中使用 DRA767P 处理器。

我们在 USB-IF 认证之前进行了初步测试、发现眼图眼图模板存在细微偏差。

我想知道是否有办法调整 USB PHY 的物理参数、以便我们能够通过此眼图测试。

谢谢。此致、  

Augusto。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Augusto:

    您能描述(显示图片吗?) 您的测试设置(包括设备、电缆、连接器)?

    同时提供您的违规行为的摘要/图片?

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:  

    使用的设置基于 TestUsb 板、用于进入 USB_packet 模式并连接示波器。 由于机密性限制、我为产品加阴影。

    结果如下所示。 可以看到、这只是轻微故障。  

    请告诉我您的意见。

    此致、  

    Augusto。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle! 对此有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Augusto,

    我看到连接到示波器的 SMA 电缆几乎为18英寸;由于其插入损耗较小、上升沿更快、因此可以改用较短的6英寸电缆吗?

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors---internal/f/processors---internal-forum/1324757/faq-dra7x-tda2x-omap5x-am57x-increasing-tx-amplitude-margin-for-usb2-0-by-tuning-the-termination-resistance

    此常见问题解答也应该适用于 DRA7xP、如果您需要进一步增加 TX 振幅以在近端掩码上具有稍高的裕度、可以参考该常见问题解答。 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、 感谢您的回答。 用于运行测量的 SMA 电缆是 TESTUSB 套件的一部分。 我假设它们被视为代表最终认证中将要使用的内容。 我担心更换电缆、获得通过、然后被实验室拒绝。  

    关于该链接、我尝试访问了该应用手册、但上面显示链接无效:  

    您能检查一下并再次发送吗?

    此致

    Augusto。