工具/软件:
您好:
SDK 版本:10_01_00_04
相机: 823 A 样品(Stoneridge 设计, RGBIR 4x4相机)
我们对线性模式下的摄像机进行了以下两个实验:
实验1:在没有 SENSOR_PREGain 调优 PCID、AWB 和其他块的情况下收集原始图像。 并在没有 PreGain 的情况下进行了运行时测试。 观察到成像仪在较高的雷电条件下(D65、D50)表现良好、在较低的温度下表现不佳(标准照明)、我们观察到最终图像在较低温度下呈现绿色色调。
实验2:使用与上述相同的调优。 但在运行时启用了 SENSOR_PREGain。 这次我们观察到结果非常暗、如下所示:
D65:

D50:

外部:

我们现在的查询是:
1.在 TRM 中明确声明 H3A 可以配置为与 PCID 输出一起使用。 但是、我们在 DCC 或 SDK 中找不到已启用此功能的组件、或者这是在后端自动发生的、请指导我们如何实现这一点。

2.我们目前忽略 IR 帧,仅使用来自 PCID 的 RGGB 帧,并相应调整所有 ISP 块。 现在、传感器预增益问题使我们对 AWB 很好奇。 由于成像仪具有 RGB 和 IR、因此 AWB 调优如何仅基于从 H3A 接收到的 RGB 统计信息进行。 这可能是观察到的图像变暗的主要原因吗?