This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:如何使用 SD 卡设置电路板。

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518102/sk-am62b-p1-how-to-setup-the-board-using-sd-card

器件型号:SK-AM62B-P1

工具/软件:

我已经成功引导我的 EVM 与 SD 卡,而它正在运行,我将引导引脚编号 BMODE 7更改为低,然后突然关闭 EVM ,然后当我试图重新启动它与默认 SD 卡引导模式它不引导. 因此、我尝试了 UART 引导模式、得到了一个以 CCC 结尾的字符串。请指导我如何使用 SD 卡模式再次引导它。之前、当我从 SD 卡引导时、LD1闪烁、但现在当 EVM 引导时、LD1不闪烁。

如果可能、还请与我分享使用 eMMC 进行启动的步骤。 我将 Windows 系统与 CCS 配合使用、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suvendu:

    我将把您的问题发送给我们的 MMC 专家、征求意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是因为 MMC 损坏吗? 为什么它不再与 SD 卡一起工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可能的。 如果您将 Linux 映像重新刷写到 SD 卡中、SD 卡能否成功引导 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试刷新 SD 卡、因为它不再引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试在 UART 引导模式下引导、但以串行方式、只打印 C 语言

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我如何使用命令提示符通过 UART 进行引导吗?我在最低的 COM 端口中获得"c"后该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下指南、了解如何通过 UART 启动 U-Boot:

    software-dl.ti.com/.../UG-UART.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是一个窗口系统、我应该遵循该系统的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它现在可以正常工作、我尝试了 UART 引导模式、并使用 XMODEM 和 Ymodem 文件传输(使用 TeraTerm)发送了以下链接中提到的所有三个文件。

    software-dl.ti.com/.../UG-UART.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在可以工作了、我尝试了 UART 引导模式、并使用 XMODEM 和 Ymodem 文件传输(使用 TeraTerm)发送了以下链接中提到的所有三个文件。

    好极了!!

    我相信您仍然希望从 SD 卡引导。 如果是、您能否分享从 A53 U-Boot 运行的以下命令的输出?

    => mmc dev 1
    => mmc part
    => ls mmc 1:1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来试试吧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    => MMC 设备1
    切换到分区#0、确定
    mmc1是当前设备

    => MMC 器件

    MMC 设备1的分区映射--分区类型:DOS

    器件开始扇区编号扇区 UUID 类型
    => ls MMC 1:1
    **分区1无效**
    找不到分区 MMC 1:1
    =>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以使用 Windows 系统重新配置 EVM、以从 SD 卡或 eMMC 引导 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    => ls MMC 1:1
    **分区1无效**
    找不到分区 MMC 1:1

    SD 卡中没有映像、因此预计引导会失败。 请重新刷新 SD 卡并重试引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按任意键停止自动引导:0
    => MMC 设备1
    切换到分区#0、确定
    mmc1是当前设备
    => MMC 器件

    MMC 设备1的分区映射--分区类型:DOS

    器件开始扇区编号扇区 UUID 类型
    1 2048 262144 fba4db70-01 0c 启动
    2 264192 124471296 fba4db70-02 83
    => ls MMC 1:1
    系统卷信息/
    292842 tiboot3.bin
    12285 ti_logo_414x97_32bpp.bmp.gz
    1141411 tispl.bin
    1307619 u-boot.img

    4个文件、1个目录

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在已有映像、因此您应该能够从 SD 卡引导。 如果您仍然无法引导、请共享配置为从 SD 卡引导的电路板的快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但它仍然没有从 SD 卡引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试在 UART 引导模式下引导、在串行模式下、它仅打印 C

    您能否共享 UART 控制台上 UART 引导模式中出现的十六进制字符串?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    02000000011a0000616d36327800000000004853465301000100010002a6000000d68ecb2c055dff11ade95bd927e837d2a53bc23b0acebc4f106bcf309df22

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 器件类型为 HSFS、因此使用默认 WIC 映像刷写的 SD 卡应能成功引导。

    如果您仍然无法引导、请共享配置为从 SD 卡引导的主板的快照。

    您能否在此处分享完整快照?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SK-AM62B-P1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SK-AM62B-P1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我在末端连接到 UART 端口、我会看到 LD13处于高电平、但在您的图像中看不到。 电路板引导可能正常、但由于 UART 连接、您没有观察到日志。

    请检查一次 UART 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、现在它已成功从 SD 卡引导。

    非常感谢。