工具/软件:
我已经成功引导我的 EVM 与 SD 卡,而它正在运行,我将引导引脚编号 BMODE 7更改为低,然后突然关闭 EVM ,然后当我试图重新启动它与默认 SD 卡引导模式它不引导. 因此、我尝试了 UART 引导模式、得到了一个以 CCC 结尾的字符串。请指导我如何使用 SD 卡模式再次引导它。之前、当我从 SD 卡引导时、LD1闪烁、但现在当 EVM 引导时、LD1不闪烁。
如果可能、还请与我分享使用 eMMC 进行启动的步骤。 我将 Windows 系统与 CCS 配合使用、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我已经成功引导我的 EVM 与 SD 卡,而它正在运行,我将引导引脚编号 BMODE 7更改为低,然后突然关闭 EVM ,然后当我试图重新启动它与默认 SD 卡引导模式它不引导. 因此、我尝试了 UART 引导模式、得到了一个以 CCC 结尾的字符串。请指导我如何使用 SD 卡模式再次引导它。之前、当我从 SD 卡引导时、LD1闪烁、但现在当 EVM 引导时、LD1不闪烁。
如果可能、还请与我分享使用 eMMC 进行启动的步骤。 我将 Windows 系统与 CCS 配合使用、
请参阅以下指南、了解如何通过 UART 启动 U-Boot:
它现在可以正常工作、我尝试了 UART 引导模式、并使用 XMODEM 和 Ymodem 文件传输(使用 TeraTerm)发送了以下链接中提到的所有三个文件。
现在可以工作了、我尝试了 UART 引导模式、并使用 XMODEM 和 Ymodem 文件传输(使用 TeraTerm)发送了以下链接中提到的所有三个文件。
好极了!!
我相信您仍然希望从 SD 卡引导。 如果是、您能否分享从 A53 U-Boot 运行的以下命令的输出?
=> mmc dev 1 => mmc part => ls mmc 1:1
=> ls MMC 1:1
**分区1无效**
找不到分区 MMC 1:1
SD 卡中没有映像、因此预计引导会失败。 请重新刷新 SD 卡并重试引导。
按任意键停止自动引导:0
=> MMC 设备1
切换到分区#0、确定
mmc1是当前设备
=> MMC 器件
MMC 设备1的分区映射--分区类型:DOS
器件开始扇区编号扇区 UUID 类型
1 2048 262144 fba4db70-01 0c 启动
2 264192 124471296 fba4db70-02 83
=> ls MMC 1:1
系统卷信息/
292842 tiboot3.bin
12285 ti_logo_414x97_32bpp.bmp.gz
1141411 tispl.bin
1307619 u-boot.img
4个文件、1个目录
我尝试在 UART 引导模式下引导、在串行模式下、它仅打印 C
您能否共享 UART 控制台上 UART 引导模式中出现的十六进制字符串?
好的。 器件类型为 HSFS、因此使用默认 WIC 映像刷写的 SD 卡应能成功引导。
如果您仍然无法引导、请共享配置为从 SD 卡引导的主板的快照。
您能否在此处分享完整快照?