主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1、 TLV320AIC3106
工具/软件:
你(们)好
SK-AM62B-P1使用的原始 McASP1位于下图中。

但我们想使用其他引脚排列来测试 McASP1。 目前、预计会使用下图中所示的引脚

我是否可以询问软件设置(如下图箭头所示)是否需要进行任何修改或调整?
此外、Clocks =<&K3_CLKS 191 0>意味着什么? 我可以参考任何文档吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你(们)好
SK-AM62B-P1使用的原始 McASP1位于下图中。

但我们想使用其他引脚排列来测试 McASP1。 目前、预计会使用下图中所示的引脚

我是否可以询问软件设置(如下图箭头所示)是否需要进行任何修改或调整?
此外、Clocks =<&K3_CLKS 191 0>意味着什么? 我可以参考任何文档吗?

您好 Neil、
Clocks =>&K3_CLKS 191 0>指向 McASP1 AUX_CLK、其父级为191 2、基本上是(DEV_McASP1_AUX_CLK_PARENER_POSTDIV1_16FFT_MAIN_1_HSDIVOUT6_CLK)。
请参阅以下文档:
https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/5_soc_doc/am62x/clocks.html
此致、
Suren
Neil、
为了更好地了解 MCASP 的时钟、我建议您查看时钟树工具。 然后、您将能够关联时钟 ID
例如、AUX_CLK (191 0)是多路复用时钟、它接受两个输入(父输入)、分别为<191 1>和<191 2>。
可通过点击以下链接找到时钟树工具:
软件产品:AM6x 时钟树工具
器件:AM623
外设音频应提供 MCASP 时钟树图以及如何生成每个 MCASP 时钟。
希望这有所帮助
此致、
Suren
您好 Neil、
如果您希望 MCASP 进入从模式、您将期待外部设备提供的 MCASP (BCLK、FrameSync)时钟。
目前在 AM62 EVM 上、我们有 TLV320AIC3106编解码器为 MCASP 提供这些时钟、您可以参考器件树、了解如何将 MCASP 用作从器件、以及如何将编解码器用作位时钟主器件和帧同步主器件。
另请参阅以下文档:
https://www.ti.com/lit/an/sprack0/sprack0.pdf
希望这有所帮助。
此致、
Suren
您好 Neil、
如果您希望 MCASP 进入从模式、您将期待外部设备提供的 MCASP (BCLK、FrameSync)时钟。
目前在 AM62 EVM 上、我们有 TLV320AIC3106编解码器为 MCASP 提供这些时钟、您可以参考器件树、了解如何将 MCASP 用作从器件、以及如何将编解码器用作位时钟主器件和帧同步主器件。
另请参阅以下文档:
https://www.ti.com/lit/an/sprack0/sprack0.pdf
希望这有所帮助。
此致、
Suren